Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3354
TOKIO, 20 de mayo de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado que el 21 de mayo lanzará la serie MELFA ASSISTA de robots que trabajan con humanos de forma colaborativa basándose en determinadas características de seguridad como la detección de colisiones y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y robótica ISO 10218-1 e ISO/TS15066. La serie también introducirá un software de ingeniería intuitivo, RT VisualBox, para una implementación rápida y fácil del sistema. Los clientes utilizarán MELFA ASSISTA y RT VisualBox para lograr una producción más eficiente, reducir el coste total de propiedad de los sistemas de fabricación robóticos y cubrir las nuevas necesidades para mantener la distancia adecuada entre los trabajadores dentro de las instalaciones de fabricación.
Robot colaborativo de la serie MELFA ASSISTA
Software de ingeniería robótica RT VisualBox
Producto | Modelo | Especificación | Lanzamiento | Objetivo de venta anual |
---|---|---|---|---|
Robot colaborativo MELFA ASSISTA | RV-5AS-D | Capacidad de carga de 5 kg y movimiento de 6 ejes | 21 de mayo de 2020 | 1000 unidades |
Software de ingeniería RT VisualBox | 3G-30C-WINJ/E | Compatible con Windows 10 | 1000 paquetes |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.