Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3340
TOKIO, 21 de febrero de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha designado a la empresa como contratista para el desarrollo de la sonda espacial Martian Moons eXploration (MMX). Mitsubishi Electric, que ya ha iniciado las actividades de desarrollo del proyecto, será la responsable de diseñar, fabricar y operar el sistema de la sonda MMX, y aprovechará las tecnologías desarrolladas anteriormente para el módulo de aterrizaje Smart Lander for Investiging Moon (SLIM) y para "Kounotori", el vehículo de transferencia H-II (HTV, del inglés H-II Transfer Vehicle). La misión de la sonda MMX es determinar el origen de Marte y de sus dos lunas, Fobos y Deimos, así como averiguar cómo el agua y las sustancias orgánicas acabaron formando parte de nuestro sistema solar.
Representación de la sonda espacial MMX
La sonda espacial MMX incorporará tecnologías espaciales existentes, como el análisis de trayectoria y la implementación orbital, las cuales ya había desarrollado Mitsubishi Electric para el sistema de aterrizaje de alta precisión del módulo SLIM y los sistemas de orientación, navegación y control del HTV.
Durante el descenso y el aterrizaje, la sonda utilizará una cámara integrada y tecnología de aterrizaje precisa, ambas desarrolladas originalmente para el módulo SLIM, con el fin de recoger muestras de una de las lunas. Además, será posible realizar varios intentos de aterrizaje en condiciones de poca gravedad mediante el uso de un nuevo mecanismo amortiguador y un exclusivo tren de aterrizaje.
Este diseño de tres módulos, que consta de un módulo de propulsión para viajar a las inmediaciones de Marte, un módulo de exploración equipado con carga útil para realizar la investigación y un módulo de retorno para viajar de regreso a la Tierra, permitirá reducir el peso de la sonda MMX y conseguir así un funcionamiento más eficiente al desprenderse del módulo de propulsión y, una vez finalizado su objetivo, del módulo de exploración. Además, con el fin de diseñar la sonda MMX dentro de los límites de la capacidad del vehículo de lanzamiento (cohete), se elaborará un plan de desplazamiento óptimo para minimizar la cantidad necesaria de propulsante, que representa más de la mitad del peso total del lanzamiento.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.