News Releases

Mitsubishi Electric prepara el lanzamiento del módulo TFT-LCD a color XGA de 10,4 pulgadasIdóneo para entornos externos con condiciones adversas y aplicaciones industriales

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º3338

TOKIO, 19 de febrero de 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que a finales de mayo comenzará la venta de muestras de un nuevo módulo TFT-LCD XGA de 10,4 pulgadas, diseñado para su uso en entornos hostiles, lo que incluye obras, vehículos utilitarios pesados, zonas agrícolas y aplicaciones industriales.

El nuevo módulo ofrece una combinación sin precedentes de prestaciones avanzadas, entre las que se incluyen la alta resolución XGA (1024 × 768 píxeles), ángulos de visión horizontales y verticales superamplios de 176 grados y un intenso nivel de luminosidad de 1300 cd/m2. A lo anterior se suma una relación de contraste alta de 1000:1, un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que abarca entre -40 y 80 grados centígrados y una elevada resistencia a las vibraciones, todas ellas características con una creciente demanda en el mercado.

La venta de muestras comenzará el 29 de mayo a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color AA104XN11 de Mitsubishi Electric

Características del producto

  1. 1)Amplio rango de temperaturas de funcionamiento y elevada resistencia a las vibraciones
    • Diseño mecánico optimizado y componentes resistentes que permiten el funcionamiento a temperaturas extremas de entre -40 y 80 grados centígrados.
    • Diseño mecánico optimizado que logra una alta resistencia a las vibraciones de 6,8 Gs (7 veces mayor que la resistencia de 1,0 Gs de los productos actuales AA de Mitsubishi Electric) y permite montajes por compresión entre la parte frontal y posterior del bastidor LCD o 1,5 Gs de resistencia para montajes laterales.
  2. 2)Alta resolución, ángulos de visión superamplios y nivel intenso de brillo para diversos instrumentos e instalaciones
    • Pantalla de alta resolución (XGA) con capacidad para gran cantidad de texto e imágenes.
    • Ángulos de visión horizontales y verticales superamplios de 176 grados que garantizan una visibilidad excelente en una gran variedad de instalaciones.
    • Alta luminosidad de 1300 cd/m2 y relación de contraste alta de 1000:1, que garantizan una visibilidad excelente en entornos con mucha luz. Relación de atenuación del 1 al 100 %, que garantiza la visibilidad adecuada con independencia del nivel de brillo del entorno.
    • El nuevo diseño del panel TFT mejora en un 70 % la gama cromática de los estándares NTSC con respecto al modelo anterior (AA104XG), con lo que ofrece gráficos de gran dinamismo.

Programa de ventas

Producto Tamaño Resolución Modelo Controlador LED Envíos de muestras
Módulo TFT-LCD 10,4 pulgadas XGA AA104XN01 29 de mayo de 2020
AA104XN11 No

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes