Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología de conectividad en cabina que es posible gracias a una antena extrafinaLa nueva antena y los RFIC permitirán en el futuro el acceso a Internet de alta velocidad, incluso en aviones pequeños

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3334

TOKIO, 6 de febrero de 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que, en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICT) de Japón, ha desarrollado la tecnología de una antena extrafina de radar de barrido electrónico activo (AESA) con banda Ka (de 27 a 40 GHz) y el perfil más delgado del mundo*, de menos de tres centímetros, a fin de ofrecer en cabina una conectividad por satélite con velocidades de datos superiores a 100 Mbps. Asimismo, la empresa ha anunciado que ha desarrollado los elementos de antena y, en colaboración con la Universidad de Tohoku y Tohoku MicroTec Co., un circuito integrado de radiofrecuencia (RFIC) para el prototipo de un AESA con banda V de onda milimétrica (de 40 a 75 Ghz) que proporcionará conectividad en cabina a velocidades aún más rápidas.

  1. *Según un estudio interno, a fecha del 6 de febrero de 2020.

El nuevo AESA con banda Ka de Mitsubishi Electric es lo suficientemente fino y pequeño para instalarse en cualquier aeronave, independientemente de su tamaño. Además, puede funcionar en latitudes altas, lo que permitirá que pasajeros de todo el mundo puedan disfrutar del streaming bajo demanda y otros servicios que precisan una conexión a Internet de alta velocidad. Una vez que se realicen todas las pruebas y demostraciones, la empresa planea comercializar el AESA con banda Ka a partir de 2023 y el AESA con banda V a partir de 2027.

Representación del AESA de Mitsubishi Electric

Características

  1. 1)AESA extrafino que permite una comunicación por satélite de alta velocidad, incluso en latitudes altas, en todo tipo de aeronaves
    • Las voluminosas antenas convencionales para la comunicación vía satélite no pueden instalarse con facilidad en aviones pequeños y medianos debido a la falta de espacio para las antenas y los dispositivos que las accionan mecánicamente. Mitsubishi Electric ha resuelto este problema incorporando los elementos de antena recientemente desarrollados por el NICT, junto con el combinador/divisor RF y el RFIC de Mitsubishi Electric, en una sola placa de circuito, que después combina en un AESA de banda Ka con un perfil de menos de tres centímetros, el más delgado del mundo.
    • Mitsubishi Electric también ha desarrollado recientemente una antena patentada de onda milimétrica con una cavidad hueca en el interior de una placa de circuito impreso, gracias a la cual ha conseguido mejorar la calidad de polarización circular y la eficiencia eléctrica de la antena. La antena patentada garantiza un alto rendimiento incluso con orientaciones del haz de tan solo 20 grados de elevación, lo cual permite su funcionamiento en altas latitudes.

    Estructura de la antena de onda milimétrica de Mitsubishi Electric

  2. 2)Conectividad en cabina gracias a los RFIC de banda Ka y V y la última generación de satélites de alto rendimiento
    • Para miniaturizar las antenas de comunicación por satélite y mejorar su rendimiento, se necesitan amplificadores de alta potencia y bajo nivel de ruido para los circuitos de transmisión y recepción. El nuevo RFIC con banda Ka de Mitsubishi Electric incorpora un amplificador de alta potencia con un nivel de eficiencia energética añadida del 29,1 % nunca visto (al convertir la potencia de entrada de CC en señales RF de salida), 1,8 veces mayor que la de cualquier RFIC actual fabricado por Mitsubishi Electric. Además, el amplificador de bajo nivel de ruido del RFIC alcanza unos valores mínimos de ruido sin precedentes, de tan solo 1,8 dB, aproximadamente un 20 % inferiores a la de los modelos convencionales.
    • De cara a la próxima generación de AESA con banda V, los RFIC se miniaturizarán para permitir el acoplamiento en intervalos más estrechos que en el caso de los AESA con banda Ka. Mitsubishi Electric, en colaboración con la Universidad de Tohoku y Tohoku MicroTec Co., Ltd., ha desarrollado el primer RFIC de onda milimétrica integrado en tres dimensiones del mundo, que se apila en parejas mediante vías a través de silicio.

    RFIC de onda milimétrica integrado en tres dimensiones de Mitsubishi Electric


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes