Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3333
TOKIO, 4 de febrero de 2020: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología basada en mapas dinámicos de edificios* para controlar tanto los robots móviles que se usan en edificios para tareas de limpieza, seguridad, suministro y orientación, como las sillas de ruedas eléctricas de última generación. El objetivo es lograr una interacción cooperativa entre los robots y las instalaciones de los edificios, como los ascensores o los sistemas de control de acceso. Al apoyar el desplazamiento eficiente y seguro de las personas y los robots móviles de los edificios, se espera que la nueva tecnología reduzca la carga de trabajo del personal encargado de la gestión de los edificios, y que contribuya a lograr edificios inteligentes** en los que las personas y los robots coexistan de forma segura. En el futuro, Mitsubishi Electric seguirá desarrollando dicha tecnología en colaboración con los fabricantes y desarrolladores especialistas en movilidad, a fin de introducir un servicio comercial a partir de marzo de 2021.
La iluminación animada indica los movimientos del robot móvil del edificio
El mapa dinámico de edificios que Mitsubishi Electric ha desarrollado recientemente se utiliza para controlar los movimientos de varios robots móviles que se utilizan dentro de un edificio. Cuando los robots móviles de los edificios utilizan los ascensores o se cruzan en pasillos estrechos, el sistema los desvía automáticamente por las mejores rutas para evitar que choquen entre sí, accedan a zonas restringidas o entren en ascensores abarrotados. Al atravesar una puerta de control de acceso, el sistema utiliza el mapa para priorizar los movimientos de las personas y evitar colisiones.
Además, los ascensores y los sistemas de control de acceso están vinculados para coordinar el desplazamiento seguro y eficaz de los robots móviles de los edificios entre las personas presentes, incluso al cambiar de planta.
El sistema también identifica las ubicaciones de los robots móviles de los edificios, aunque estén averiados, mediante el registro de las operaciones de los ascensores y de los propios robots, lo que le permite visualizar la ubicación de cada unidad en el mapa dinámico del edificio, a fin de reducir aún más las cargas de trabajo de gestión del edificio.
Control de robots móviles utilizados en edificios mediante un mapa dinámico de edificios
La iluminación animada aparece en el suelo delante de los ascensores para ayudar a las personas a anticipar los movimientos de los robots móviles de los edificios que están utilizando los ascensores, de modo que puedan entrar y salir de forma fluida y segura al mismo tiempo que los robots. La iluminación animada también aparece cuando los robots móviles de los edificios se desplazan a otras zonas, para que las personas puedan pasar de forma segura, incluso en pasillos estrechos o con poca visibilidad.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.