Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric anuncia el lanzamiento de los módulos TFT-LCD a color WVGA de 7,0 pulgadas, equipados con antena de comunicación de campo cercano y paneles táctiles capacitivos proyectados Idóneos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, como terminales de sistema de control de acceso

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3329

ACTUALIZADO a día 20 de febrero de 2020 - Aunque estaba previsto en el momento del comunicado de prensa original, Mitsubishi Electric finalmente ha decidido no participar ni exhibir el nuevo producto en la feria embedded world 2020, que se celebra del 25 al 27 de febrero en Núremberg (Alemania).

TOKIO, 23 de enero de 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un módulo TFT-LCD a color WVGA de 7,0 pulgadas equipado con una antena NFC1 de corto alcance y un panel táctil capacitivo proyectado. Este nuevo módulo se ha diseñado para su uso en una amplia variedad de aplicaciones; por ejemplo, en terminales de sistema de control de acceso. La venta de muestras comenzará el 31 de marzo de 2020 y se realizará a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

  1. 1.Near-Field Communication (comunicación de campo cercano): estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar un mensaje cuando los dispositivos involucrados se acercan o se conectan entre sí

Módulo TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric equipado con antena NFC y panel táctil capacitivo proyectado. Modelo AN070MC11ADA11

Gracias a las antenas NFC integradas, los nuevos módulos ahorrarán espacio, ofrecerán mayor facilidad de uso y fomentarán la implementación de servicios y dispositivos habilitados para NFC.

Los nuevos productos se expondrán en la feria embedded world de 2020, que se celebra en Núremberg (Alemania) del 25 al 27 de febrero.

Características del producto

  1. 1)Antena NFC integrada que ahorra espacio y mejora la facilidad de uso
    • La antena NFC integrada elimina la necesidad de una antena NFC externa, lo que contribuye a minimizar el espacio del equipo.
    • El diseño óptimo de la antena NFC permite la comunicación a través de las pantallas LCD. Éstas muestran la posición exacta en la que el usuario debe sostener su tarjeta sin contacto o smartphone, para disfrutar de un funcionamiento fácil e intuitivo.
  2. 2)Ángulo de visión ultra gran angular, y brillo y contraste altos que permiten su implementación en una amplia variedad de ubicaciones y aplicaciones
    • La solución ofrece un ángulo de visión ultra gran angular de 176 grados vertical y horizontalmente, brillo ultra-alto (1040 cd/m2) y contraste alto también (1000:1).
    • Puede utilizarse tanto en exterior como en otros entornos con mucha luz.
  3. 3)Solución total que incorpora una amplia variedad de opciones con paneles táctiles
    • Proporciona una solución total, que incluye módulo TFT LCD, antena NFC, panel táctil y panel de control.
    • Ofrece una variedad de opciones, tales como la adhesión óptica2, que proporciona una visibilidad excelente incluso en exteriores o en otros entornos con mucha luz, y un vidrio protector reforzado de baja capacidad reflectante, preparado para resistir los toques con los dedos.
    1. 2.Estructura en la que un módulo de cristal líquido TFT, un sensor de panel táctil y un cristal protector están adheridos con resina.

Programa de ventas

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Envíos de muestras
Módulos TFT-LCD equipados con antena NFC y paneles táctiles capacitivos proyectados AN070MC11ADA11 7,0 pulgadas WVGA 31 de marzo de 2020

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes