Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric prepara el lanzamiento de SLIMDIP-W Contribuirá a reducir el ruido del motor y el consumo de energía de los electrodomésticos

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3326

TOKIO, 24 de diciembre de 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de SLIMDIPTM-W, un nuevo módulo de alimentación inteligente (IPM) de alto rendimiento que permitirá que las lavadoras, los aparatos de aire acondicionado y otros motores de pequeña capacidad reduzcan el ruido del motor y consuman menos energía. El SLIMDIP-W se pondrá a la venta el 15 de enero de 2020.

SLIMDIP-W

Características del producto

  1. 1)El transistor RC-IGBT de conmutación de alta velocidad optimizado permite un accionamiento de frecuencia portadora elevada para un funcionamiento más silencioso y eficaz
    • El transistor IGTB mejorado de dirección inversa (RC-IGBT) está optimizado para alcanzar una alta velocidad con el objetivo de reducir la pérdida de conmutación durante el accionamiento a una frecuencia portadora elevada, lo que contribuye así a reducir el ruido del motor.
    • La pérdida de potencia de conmutación se reduce aproximadamente un 40 % (Tj= 125°C, Io (Arms) = 5 A) en comparación con la de los módulos SLIMDIP-L actuales.
  2. 2)La reducción de ruido permite el uso de sistemas inversores de menor tamaño y a un coste total más bajo
    • La reducción de ruido de este modelo en comparación con los existentes permite el uso de menos componentes supresores de ruido en la placa de circuito, lo que da lugar a sistemas inversores más pequeños y económicos.
  3. 3)El patrón de cableado flexible simplifica el diseño de los sistemas inversores
    • La posición de los electrodos negativos (terminal GND) junto a la fuente de alimentación de arranque del polo positivo permite un diseño del patrón de cableado más flexible, lo que permite crear sistemas inversores más pequeños.

Programa de ventas

Producto Modelo Fecha de comercialización
SLIMDIP SLIMDIP-W 15 de enero de 2020

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes