Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric ha sido elegido como el principal contratista del nuevo satélite para el programa Innovative Satellite Technology Demonstration-2 El pequeño satélite formará parte de una constelación mundial diseñada para la prestación de nuevos servicios

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3325

TOKIO, 23 de diciembre de 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy su nombramiento por parte de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) como el principal contratista del nuevo satélite para el programa Innovative Satellite Technology Demonstration-2. En este marco, Mitsubishi Electric tiene como objetivo crear una plataforma estandarizada para diseñar, fabricar y operar pequeños satélites con un peso de 100 kg que incorporen piezas estándares para las funciones clave, como el control de actitud y el suministro de energía. La nueva plataforma permitirá una red de funciones y servicios unificados a través de una constelación de pequeños satélites a nivel mundial.

Representación del nuevo satélite del programa Innovative Satellite Technology Demonstration-2 en órbita

Descripción general

Innovative Satellite Technology Demonstration-2 forma parte de un programa del Gobierno japonés cuyo objetivo es el suministro estable de componentes básicos para el programa espacial del país. El propósito del nuevo satélite desarrollado bajo la supervisión de la JAXA para este programa es verificar y probar en órbita equipos, piezas y microsatélites desarrollados por empresas privadas, universidades u otras entidades. En particular, contribuirá a establecer una plataforma estandarizada para el desarrollo de pequeños satélites con un peso de 100 kg con equipamiento y componentes estándares, seleccionados por la JAXA a través de una convocatoria abierta en el ejercicio fiscal de 2018. El programa requiere que el principal contratista sea capaz de desarrollar una plataforma que facilite un desarrollo más rápido y menos costoso de satélites pequeños en comparación con el desarrollo de satélites de tamaño mediano o grande. El satélite está programado para ser lanzado en un vehículo de lanzamiento Epsilon desde el Centro Espacial Uchinoura, en la Prefectura de Kagoshima (Japón) en el ejercicio fiscal que termina en marzo de 2022.

Antecedentes e iniciativas futuras

A nivel mundial, se están desarrollando pequeños satélites para su uso en constelaciones que comprenden docenas de pequeños satélites que cubrirán todo el planeta. Las constelaciones realizarán operaciones coordinadas para satisfacer una amplia gama de nuevos servicios, tales como el acceso verdaderamente globalizado a Internet o servicios basados en la toma de fotografías diarias de todo el planeta. Se espera que los pequeños satélites que cubren nuestro planeta sean de verdadera utilidad para numerosos servicios del sector privado. En el futuro, Mitsubishi Electric desarrollará el nuevo satélite para el programa Innovative Satellite Technology Demonstration-2 y una plataforma estandarizada para satélites pequeños de 100 kg, que la empresa utilizará junto con su consolidada plataforma DS2000 para grandes satélites estandarizados con el objetivo de cumplir con una creciente gama de necesidades.


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes