Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanza el ascensor MOVE en el mercado europeoDiseñado específicamente para las oficinas y los apartamentos de media y baja altura

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3317

TOKIO, 1 de noviembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo modelo de ascensor MOVE con plazos de entrega rápidos, ahorro de espacio y reducción del impacto medioambiental adecuado para su uso en oficinas y apartamentos de media y baja altura en Europa. La filial Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC) gestiona el desarrollo y la fabricación, así como la comercialización del modelo en Países Bajos, Reino Unido, Francia y otros países europeos; aspira a lograr unas ventas anuales de 1500 unidades en el ejercicio fiscal que termina en marzo de 2026.

Ascensor MOVE para el mercado europeo

Características principales de MOVE

  1. 1)Plazos de entrega cortos gracias a la producción local y la estructura simplificada del producto.
    • Plazos de producción y transporte cortos debido a la producción local con el uso de proveedores de piezas europeos.
    • La estructura simplificada del producto permite que las instalaciones se realicen de forma más rápida, reduciendo así el tiempo de medición in situ.
  2. 2)Producto con conciencia ecológica adecuado para las exigencias del mercado europeo.
    • Diseño del producto basado en el concepto Cradle to Cradle®* de reducción del impacto en todo el ciclo de vida del producto, desde la selección de materias primas al reciclaje de fin de servicio.
    • Optimizado para la eficiencia energética equivalente a la clasificación de Clase A** de nivel superior del estándar VDI 4707***.
    1. *Fabricación compatible con el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad globales mediante la eliminación del concepto de residuos para mantener los materiales en un ciclo perpetuo de uso y reutilización de un producto a otro.
    2. **Basada en una investigación interna (especificaciones típicas: capacidad de 1050 kg, 6 paradas, 1,0 m/s). Las clases reales se determinan mediante el uso de equipos instalados y pueden variar en función de las especificaciones del ascensor o edificio.
    3. ***Estándar de eficiencia energética del ascensor publicado por la Asociación de ingenieros alemanes. Las clasificaciones van desde la A (la más alta) a la G para indicar el rendimiento energético.

Descripción general del lanzamiento

Nombre del producto Uso Capacidad
(personas)
Velocidad Lanzamiento Precio
MOVE Pasajeros De 630 a 1050 kg
(de 8 a 14)
1,0 m/s o 1,6 m/s viernes, 1 de noviembre de 2019 Por presupuesto


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes