Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3313
TOKIO, 10 de octubre de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado que su prototipo de disyuntor mecánico de corriente continua de alta tensión (HVDC)* de 160 kV ha logrado interrumpir en apenas 7 milisegundos el pico de corriente de 16 kA que reproduce un fallo en un sistema real, un requisito de ensayo especificado en el proyecto PROMOTioN**. Esta prueba formaba parte del proyecto de investigación PROMOTioN, financiado por la UE. Se llevó a cabo en los laboratorios de alta potencia KEMA, unas instalaciones de la empresa neerlandesa DNV GL destinadas a la realización de pruebas y certificaciones internacionales.
Tras los buenos resultados de esta prueba, Mitsubishi Electric empezará a comercializar el disyuntor de CC. Se prevé que la fiabilidad demostrada de sus componentes ayude a desarrollar redes de CC estables, fiables y rentables.
Prototipo de disyuntor mecánico de CC de 160 kV utilizado en las pruebas
La transmisión de HVDC es una alternativa de bajo coste a la transmisión de corriente continua que permite disminuir la pérdida de energía en grandes distancias. Es un medio eficaz de conectar los parques eólicos marítimos a las redes eléctricas terrestres de Europa, especialmente en el mar del Norte y el mar Báltico. En los últimos años, ha aumentado la demanda de disyuntores de CC de mayor fiabilidad y menor coste debido a la necesidad de ampliar las redes de transmisión de HVDC y de garantizar un funcionamiento más estable y continuo.
La corriente alterna (CA) se puede interrumpir en la corriente cero de cada medio ciclo. Sin embargo, la corriente continua (CC) no llega a la corriente cero de forma natural, así que hay que crear esta artificialmente para interrumpir aquella. Además, se utilizan convertidores para convertir la CA a CC antes de la transmisión, por lo que es necesario interrumpir toda corriente anormal que pueda haber antes de que se apague el convertidor en caso de caída de tensión durante posibles fallos. De ahí que la interrupción a alta velocidad en unos pocos milisegundos sea un requisito para los disyuntores de CC. Mitsubishi Electric ha interrumpido la corriente CC con su prototipo de disyuntor de CC mecánico, que es capaz de crear artificialmente una corriente cero en ese minúsculo lapso de tiempo.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.