Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3309
TOKIO, 3 de octubre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un módulo TFT-LCD a color WXGA de 12,1 pulgadas. Gracias a su diseño, su uso es ideal en entornos externos con condiciones adversas (p. ej.: en vehículos utilitarios pesados o en una obra) como en el sector agrícola o en aplicaciones industriales.
Los nuevos módulos ofrecen una combinación sin precedentes de prestaciones avanzadas, como la alta resolución WXGA (1280 × 800 píxeles), ángulos de visión horizontales y verticales superamplios de 176 grados y un intenso nivel de luminosidad de 1500 cd/m2. A lo anterior se suma una relación de contraste alta de 1000:1, un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que abarca entre -40 y 80 grados centígrados y una elevada resistencia a las vibraciones, todas ellas características con una creciente demanda en el mercado.
La venta de muestras comenzará el 31 de octubre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
Módulo TFT-LCD a color
AA121TJ11 de Mitsubishi Electric
Producto | Tamaño | Resolución | Modelo | Controlador LED | Envíos de muestras |
---|---|---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD | 12,1 pulgadas | WXGA | AA121TJ01 | Implementado | 31 de octubre de 2019 |
AA121TJ11 | No implementado |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.