Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3307
Tokio, 30 de septiembre de 2019: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado un transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor, o MOSFET, de carburo de silicio (SiC) de tipo trinchera*1 con una estructura limitadora del campo eléctrico única para un dispositivo semiconductor de potencia que alcanza una resistencia en conducción específica líder a nivel mundial*2 de 1,84 mΩ (miliohmios) cm2 y una tensión de ruptura de más de 1500 V. Montar el transistor en módulos semiconductores de potencia para equipos electrónicos de potencia permitirá ahorrar energía y reducir el tamaño de los equipos. Tras mejorar el rendimiento y confirmar la fiabilidad a largo plazo de sus nuevos dispositivos semiconductores de potencia, Mitsubishi Electric espera poder utilizar su nuevo transistor SiC-MOSFET de tipo trinchera a lo largo del ejercicio fiscal 2021.
Mitsubishi Electric ha dado a conocer hoy su nuevo transistor SiC-MOSFET de tipo trinchera en International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM) de 2019, que está teniendo lugar en Kyoto International Conference Center, en Japón, del 29 de septiembre al 4 de octubre.
Fig. Vista transversal de un transistor SiC-MOSFET de tipo planar convencional (izquierda) y del nuevo transistor SiC-MOSFET (derecha)
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.