Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3301
Tokio, 10 de septiembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un circuito integrado de alta tensión (600 V) (HVIC) de bajo coste con controlador de medio puente que ofrece precios bajos y alta resistencia al ruido, con especial atención a las funciones básicas. Se espera que el nuevo HVIC, diseñado para circuitos que accionan semiconductores de potencia en sistemas inversores de baja capacidad, reduzca el consumo de energía de electrodomésticos, bicicletas eléctricas y equipos industriales. Las ventas comenzarán el 18 de octubre de 2019.
Nuevo HVIC de 600 V y bajo coste (M81776FP)
Se está produciendo un aumento de la demanda de los HVIC que accionan semiconductores de potencia en sistemas inversores; cuyo uso en sistemas de control de motores ayuda a ahorrar energía y mejora el rendimiento de productos de consumo y equipos industriales. Los HVIC de Mitsubishi Electric combinan alta fiabilidad, rentabilidad y diseño compacto.
Producto | Modelo | Especificación | Lanzamiento |
---|---|---|---|
HVIC de 600 V | M81776FP | 600 V/-0,35 A, +0,2 A | 18 de octubre de 2019 |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.