Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanza la serie de inversores de uso general FR-E800La conectividad con diversas redes permitirá fábricas e infraestructuras inteligentes en varios campos

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3300

TOKIO, 10 de septiembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que lanzará la serie de inversores de potencia FR-E800, con una gama de 44 nuevos modelos, a partir del 9 de diciembre. La nueva serie, con funciones de seguridad que cumplen los estándares IEC 61508, admite diversas redes, como CC-Link IE TSN, una red industrial abierta de próxima generación, y hará que la fabricación sea más inteligente en varios campos gracias a la integración del primer*1 circuito del mundo para la detección de entornos de gases corrosivos*2 y las primeras*1 funciones de diagnóstico basadas en AI del sector. A partir de abril de 2020, Mitsubishi Electric lanzará nuevos modelos sucesivos con funciones de comunicación de seguridad, como la velocidad limitada de modo seguro, que se ajustarán de forma similar a los estándares IEC pertinentes. La gama de productos se ampliará posteriormente hasta un total de 120 modelos.

  1. *1 Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha del 10 de septiembre de 2019.
  2. *2 Pendiente de patente. Comunicado de prensa relevante del 4 de septiembre de 2019
    : "Mitsubishi Electric desarrolla el primer sensor de corrosión del metal del mundo diseñado para su inclusión en placas de circuito impreso"
    https://www.Mitsubishi Electrici.com/news/2019/0904.html

Serie FR-E800

Características clave

  1. 1)Compatible con diversas redes, lo que permite fábricas e instalaciones inteligentes
    • Los modelos Ethernet y los modelos de comunicación de seguridad admiten diversas redes industriales abiertas, como CC-Link IE TSN, Ethernet/IP y MODBUS/TCP. Esto contribuirá a mejorar la productividad y a ahorrar energía en las instalaciones, incluidas infraestructuras como unidades de aire acondicionado e instalaciones de tratamiento de agua.
  2. 2)Reducción del tiempo de inactividad gracias al mantenimiento predictivo y al análisis de datos
    • La integración del primer circuito del mundo para la detección de entornos de gases corrosivos permite identificar señales de daños en el inversor causados por sulfuro de hidrógeno u otros gases corrosivos, lo que reduce el tiempo de inactividad del equipo.
    • Maisart®*3 está integrado en el software de configuración del inversor FR Configurator2. Las causas del tiempo de inactividad, como las sobrecorrientes causadas por ráfagas de aceleración, se analizan mediante las primeras funciones de diagnóstico basadas en AI del sector, lo que ayuda a reducir dicho tiempo de inactividad.
    1. *3 Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology" (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora).
  3. 3)Funciones de seguridad para garantizar un funcionamiento seguro del equipo (a partir de abril de 2020)
    • La seguridad de los operarios se garantiza mediante la incorporación de funciones de seguridad que cumplen los estándares internacionales.
    • La velocidad del motor se calcula en función del valor actual u otros datos, sin emplear detectores de velocidad, cuando se utiliza la función de velocidad limitada de modo seguro. Esto contribuirá a reducir el uso del cableado y a ahorrar costes.

Programa de finalización del desarrollo

Especificación Tipo Precio Finalización
del desarrollo
Objetivo de ventas
Modelos Ethernet
(22 modelos)
FR-E820-0.1KE a 7.5KE, 9 modelos Póngase en contacto con
nuestro servicio de atención
al cliente
9 de diciembre 850 000
unidades
en el año fiscal 2021
FR-E840-0.4KE a 7.5KE, 7 modelos
FR-E860-0.75KE a 7.5KE, 6 modelos
Modelos
estándar
(22 modelos)
FR-E820-0.1K a 7.5K,
9 modelos
FR-E840-0.4K a 7.5K,
7 modelos
FR-E860-0.75K a 7.5K,
6 modelos

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes