Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3299
TOKIO, 4 de septiembre de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado el primer* sensor de corrosión del metal lo suficientemente pequeño como para incluirse en placas de circuito impreso; de hecho, podría ser el primero de su clase. El nuevo sensor utiliza tecnología de supervisión de la corrosión del metal desarrollada por Mitsubishi Electric que detecta el grado de corrosión de los componentes metálicos causada por gases corrosivos como, por ejemplo, los compuestos de azufre de la atmósfera. La implantación de varios sensores con diferentes niveles de resistencia a la corrosión permite detectar el grado de corrosión por etapas, lo que ayuda a evitar fallos en el equipo. Mitsubishi Electric tiene previsto implementar la nueva tecnología en su propia gama de equipos industriales.
Ejemplo de implementación del nuevo sensor
Cuando los metales se exponen a gases corrosivos presentes en la atmósfera, la corrosión pasa de la superficie al interior y se convierte en óxido. Puesto que la resistencia eléctrica del óxido es decenas de miles de veces superior a la del metal, el progreso de cualquier corrosión se puede calcular midiendo el aumento de la resistencia eléctrica.
Configuración del sensor de corrosión |
|
---|---|
Dimensiones (An. × Pr.) |
1,6 mm × 0,8 mm: el tamaño no varía, independientemente del material, del grosor de la película metálica o del nivel de resistencia de la resistencia |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.