Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3280
TOKIO, 7 de mayo de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de tres nuevos módulos de potencia inteligentes de molde de transferencia de grandes dimensiones de la serie DIPIPM+™, que incorporan circuitos convertidores de carga, con los que es posible lograr diseños más sencillos y compactos de inversores para aplicaciones industriales y sistemas de aire acondicionado. Es preciso recalcar que uno de los nuevos módulos ha alcanzado una potencia de salida de alta densidad de 100 A/1200 V en su sistema de molde de transferencia, lo que constituye un récord mundial*. Aunque la venta de la nueva serie DIPIPM+ no comenzará hasta el 29 de mayo, podrán verse de primera mano estos nuevos módulos en las ferias comerciales más importantes, como la Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2019, que tendrá lugar en Núremberg (Alemania) del 7 al 9 de mayo, o más tarde en su homóloga asiática, PCIM Asia 2019, en Shanghái (China), desde el 26 hasta el 28 de junio.
En 1997, Mitsubishi Electric puso a la venta la primera serie DIPIPM™, el primer paso en la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de inversores y su miniaturización, empeño en el que no ha cesado desde entonces. El año 2015 representó un hito para la empresa, que, con la serie DIPIPM+, lanzaba el diseño más sencillo y compacto hasta entonces, en el que se combinaban inversor y convertidor en un solo sistema. Para satisfacer la creciente demanda de compresores de alta potencia para sistemas de aire acondicionado, ahora ha comenzado a incorporar modelos con una potencia de hasta 100 A/1200 V en sistemas de aire acondicionado todo en uno (de calefacción y refrigeración) de 56 kW.
Nueva serie DIPIPM+ de grandes dimensiones
Producto | Modelo | Especificación | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|
Serie DIPIPM+ de grandes dimensiones | PSS50NE1CT | 50 A/1200 V | 29 de mayo de 2019 |
PSS75NE1CT | 75A/1200 V | ||
PSS100NE1CT | 100A/1200 V |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.