PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3263

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará un nuevo módulo TFT-LCD transflectivo

Calidad de imagen líder del mercado y amplio rango de temperaturas de funcionamiento para usos móviles y exteriores

Versión PDF

TOKIO, 20 de febrero de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD transflectivo WQVGA de 4,3 pulgadas para instrumentos de medición móviles o de uso en exterior, incluidos los ordenadores industriales móviles o los GPS marinos, entre otros. El modelo logra imágenes de gran calidad, es delgado y ligero, y funciona en una amplio rango de temperaturas: de -30 a 85 grados centígrados. La venta de muestras comenzará el 1 de abril a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

AC043NB01
Módulo TFT-LCD transflectivo a color de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric espera que su nuevo módulo transflectivo, que es delgado y ligero, satisfaga la creciente demanda de TFT-LCD al ofrecer una visibilidad superior en exteriores, una mayor duración de la batería y menor radiación de calor.

Características del producto

1)
Calidad de imagen líder y bajo consumo de energía en cuanto al uso en exteriores
- Gracias a la reflexión de la luz ambiental, las imágenes se muestran con una claridad extraordinaria en entornos muy iluminados por el sol, y la retroiluminación garantiza la viabilidad en entornos oscuros.
- Consumo de potencia reducido, adecuado para dispositivos industriales móviles que incorporan batería
2)
Durabilidad para entornos exteriores extremos
- Rango de temperaturas de funcionamiento líder del mercado, de -30 a 85 grados centígrados, adecuado para dispositivos industriales utilizados en entornos exteriores extremos
3)
Delgado y ligero
- Tiene un grosor de 5,2 mm y solo pesa 58 g.

Programa de ventas

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Interfaz Envío
transflectivo
TFT-LCD
Módulo
AC043NB01 4,3 pulgadas WQVGA CMOS 1 de abril de 2019

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.