PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3258

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología de simulación para el funcionamiento de edificios ZEB

Ayuda a determinar los ajustes ideales para equilibrar los niveles de ahorro energético y comodidad en edificios de energía neta cero

Versión PDF

TOKIO, 13 de febrero de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de simulación que ayuda a predecir los niveles de consumo energético y comodidad para el funcionamiento de edificios de energía neta cero (ZEB). La nueva tecnología ayuda a los administradores de energía de los edificios a determinar previamente de forma sencilla y eficaz los ajustes ideales para equilibrar los niveles de ahorro energético y comodidad en los edificios ZEB.

Descripción general de la tecnología de simulación para el funcionamiento de edificios ZEB

Características clave

1)
Predicción de alta precisión de los niveles de comodidad y ahorro energético basada en simulaciones
Los datos de simulación se crean para cada edificio en función de los datos de BIM (del inglés "building information modeling", modelado de información de construcción), que incluyen información sobre el propio edificio y los equipos instalados en el mismo. La simulación también incluye información meteorológica y los programas y ajustes de los equipos, que mejoran aún más la precisión de la simulación a la hora de predecir el ahorro energético. La tecnología también predice los niveles de comodidad en términos de temperatura, humedad, velocidad del viento, etc.
2)
Los planes operativos basados en simulaciones permiten que los administradores de energía de los edificios trabajen de forma eficiente
Las simulaciones permiten a los administradores de energía de los edificios analizar el consumo energético a la vez que comparan los valores de diseño del edificio en lo que se refiere al uso de los pisos y habitaciones, los tipos de equipos, etc., con los valores pronosticados por la simulación. A través de este proceso, el administrador puede identificar fácilmente cualquier diferencia grande que haya entre los valores de diseño y los valores pronosticados. Para corregir tales diferencias, el administrador puede ejecutar primero una simulación con los nuevos ajustes para los aires acondicionados, la iluminación y otros equipos a fin de averiguar si estos cambios consiguen que los valores pronosticados se asemejen de forma aceptable a los valores de diseño. Las simulaciones también pueden utilizarse para predecir los niveles de comodidad y equilibrarlos con el ahorro energético. Además, la capacidad para determinar los ajustes correctos antes de restaurar realmente el equipo ayuda a reducir la carga de trabajo del administrador de energía de los edificios. Además, una vez que los ajustes realmente se cambien, las condiciones pueden confirmarse fácilmente mediante la pantalla de rendimiento energético y la pantalla de distribución de temperatura tridimensional del sistema.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.