PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3256
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Permitirá ampliar el espacio de la cabina del vehículo y mejorar la eficiencia del combustible para los vehículos eléctricos híbridos
TOKIO, 13 de febrero de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de lo que se considera la unidad de potencia más pequeña del mundo1 para vehículos eléctricos híbridos de dos motores (dos inversores y un convertidor), con solo 2,7 litros de volumen y una densidad de potencia líder en el mundo de 150 kVA/l. El motor también cuenta con una densidad de potencia de salida superior2 de 23 kW/l. Con un módulo semiconductor de potencia de carburo de silicio (SiC), una tecnología de paquete de alta densidad y una estructura de rotor asimétrico, la unidad de potencia y el motor nuevos de Mitsubishi Electric ayudarán a mejorar la eficiencia del combustible a la vez que ofrecen instalaciones flexibles y más espacio para la cabina del vehículo.
1 Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de 13 de febrero de 2019, una unidad de potencia con dos inversores y un convertidor para VHE de dos motores.
2 Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha del 13 de febrero de 2019, motores de accionamiento para VHE de dos motores en las mismas condiciones.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.