PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3243

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla una matriz de antenas de alto rendimiento de guía de onda ranurada y fabricada con resina moldeada por inyección

Permitirá lograr grandes avances en radares destinados a la meteorología, aeropuertos y la teledetección, así como en las comunicaciones por satélite

Versión PDF

TOKIO, 25 de enero de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una matriz de antenas de guía de onda ranurada fabricada con resina moldeada por inyección, que se ha demostrado que supera a la matriz de antenas convencional en las características de lóbulos laterales*, polarización cruzada** y eficiencia de energía eléctrica***, además de ofrecer un peso y un coste más reducidos. La nueva antena de Mitsubishi Electric permitirá mejorar el rango de observación y la precisión de los sistemas de radar y lograr una mayor velocidad y capacidad de comunicación en sistemas de comunicación inalámbrica. Ahora la empresa comenzará a utilizar la antena en diversas aplicaciones, como radares meteorológicos, de aeropuertos y de teledetección, y sistemas de comunicaciones por satélite.

* Índice de emisiones de ondas de radio en direcciones innecesarias.
** Índice de amplitud de la onda de radio con una polarización innecesaria.
*** Proporción de la entrada de energía eléctrica y la potencia radiada.

Prototipo de matriz de antenas de guía de onda fabricada con resina moldeada por inyección

En la fabricación de la antena, se ha empleado el moldeo por inyección de resina para reducir tanto el peso como el coste. Sin embargo, el calor distorsiona la resina muy fácilmente si se compara con el metal, por lo que las piezas de la guía de onda de moldeo de resina deben fijarse con tornillos, que a su vez requieren unos orificios que pueden degradar el rendimiento eléctrico de la antena. Mitsubishi Electric ha solucionado este problema con una "estructura buje-iris" propia, que incorpora pequeñas protuberancias de tipo "buje" redondas para los orificios de los tornillos y una guía de onda de diafragma "iris" para ajustar las características eléctricas (parte del buje y la estructura de refuerzo hacen de iris). Asimismo, la antena logra un rendimiento sin parangón en el sector gracias a sus estructuras propias: la "estructura buje-iris", ya mencionada, y la "innovadora estructura de cresta", una especie de valla serpenteante a lo largo de la guía de ondas diseñada para controlar con exactitud la radiación proveniente de las ranuras. Como resultado, el diseño de moldeo por inyección de la nueva antena mantiene un alto rendimiento y, comparado con las versiones metálicas convencionales, logra reducir un 40 % el peso y un 90 % el coste.

Mitsubishi Electric ha desarrollado la antena en colaboración con el Instituto de Tecnología de Hiroshima, y recibió el apoyo del programa A-STEP de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología, reflejado en el proyecto titulado "Desarrollo de una innovadora antena de guía de onda de resina en forma de cresta con lóbulo lateral bajo eminente". Para el proyecto, se fabricó y evaluó el prototipo de una matriz de antenas de gran escala formada por unos 2000 elementos. En las pruebas, la antena demostró un gran rendimiento, medido por, entre otras características, una supresión del lóbulo lateral del 60 %, una reducción de la polarización cruzada del 90 % y una eficiencia del consumo de energía eléctrica un 10 % mayor en comparación con una matriz de antenas de tipo parche convencional.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.