PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3241

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla un sistema de interfaz persona-máquina natural para la movilidad inteligente

Identifica los objetos que no están en el campo visual del conductor y permite la interacción verbal de forma natural con el sistema de navegación

Versión PDF

TOKIO, 22 de enero de 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una interfaz persona-máquina (HMI) inteligente y natural para vehículos, basada en su tecnología de inteligencia artificial (AI) patentada, Maisart®*, con la que pretende contribuir a la movilidad inteligente. Una vez que ha identificado la dirección a la que se dirige el vehículo, la tecnología utiliza un sistema de notificaciones inteligentes para alertar al conductor sobre los objetos que se encuentran fuera de su campo de visión. Además, el sistema de navegación natural de la interfaz persona-máquina siempre responde a las consultas verbales sobre rutas, etc., en un diálogo natural y bidireccional, sin necesidad de pulsar ningún botón ni de pronunciar palabras clave.

*Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology" (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora).

Ejemplo de notificación inteligente

Los sistemas de asistencia al conductor equipados con cámaras y/o sensores, cada vez más comunes, están diseñados para detectar los objetos de forma más eficaz que los conductores. Además, ya se están incluyendo tecnologías de reconocimiento de voz en algunos sistemas de navegación para automóviles. Los sistemas convencionales de asistencia al conductor detectan objetos (otros coches, peatones, etc.) y lo notifican al conductor. Sin embargo, estas notificaciones a veces pueden llegar a molestar al conductor y hacer que este las ignore. Además, las notificaciones imprecisas y unilaterales pueden inducir a los conductores a tomar la ruta equivocada. En respuesta a estas limitaciones, Mitsubishi Electric ha desarrollado tecnologías de notificaciones inteligentes y de navegación natural, con las que prevé contribuir a una conducción más segura y cómoda.

El sistema de notificaciones inteligentes combina la tecnología de reconocimiento de imágenes Maisart con la información procedente de las cámaras de a bordo para detectar los objetos potencialmente peligrosos, como vehículos, personas y otros objetos móviles, situados fuera del campo de visión del conductor. La dirección a la que se dirige el conductor se identifica gracias a un sistema de supervisión del conductor (DMS), que observa al conductor con una cámara y compara las direcciones de los objetos en movimiento con la orientación facial para estimar los ángulos muertos del conductor y, en función de esto, proporciona alertas mediante pantallas y alarmas. Las pruebas realizadas por Mitsubishi Electric han demostrado la gran eficiencia del sistema a la hora de detectar objetos y llamar la atención del conductor.

La navegación natural permite al conductor verbalizar las preguntas sobre las rutas como si se tratara de una conversación, sin necesidad de pulsar ningún botón ni de pronunciar palabras clave. El sistema detecta cuando el conductor abre la boca y comprende indicaciones de voz mediante el uso de un DMS y de una matriz de micrófonos (varios micrófonos que sincronizan el sonido grabado). De forma significativa, el sistema no solo identifica palabras, sino que también distingue entre las preguntas dirigidas al sistema de navegación y las conversaciones con otros pasajeros que no tengan relación alguna con él. El conductor puede interactuar con el sistema mediante un diálogo, como si fuera una conversación, y proporcionar y recibir información de forma muy natural.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.