PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3240
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Se espera reforzar la seguridad de los vehículos conectados con esta protección multicapa
TOKIO, 22 de enero de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de defensa multicapa que protege a los vehículos conectados frente a los ciberataques, gracias al refuerzo de las capacidades de defensa de la unidad principal. Esta tecnología contribuirá a la creación de sistemas de vehículos más seguros en consonancia con la popularidad que están ganando los vehículos con capacidad de conectarse a redes externas.
Los vehículos con funciones de comunicación ofrecen conexión a Internet y/o a dispositivos móviles como smartphones. La ciberseguridad cobra más importancia cada día, debido a la vulnerabilidad de estos vehículos ante los ciberataques o incluso frente al control malicioso a distancia, en casos extremos. La nueva tecnología de defensa multicapa de Mitsubishi Electric previene los ciberataques gracias a una serie de potentes características de seguridad. Por ejemplo, cuenta con un sistema de detección de intrusiones sin necesidad de procesamiento de alta carga y una tecnología de arranque seguro que verifica rápidamente la integridad del software durante el proceso de arranque.
- Detecta los ciberataques dirigidos al control del vehículo y a la unidad automotriz principal. Reduce la carga de procesamiento al centrarse en las actividades del ataque.
- Esta nueva tecnología requiere menos del 10 % del tiempo de una secuencia de arranque normal, frente a la tecnología convencional. La tecnología Fast Secure Boot permite unos arranques más rápidos y seguros que verifican la integridad del software del vehículo integrado en la unidad automotriz principal.
- La tecnología de defensa multicapa de Mitsubishi Electric garantiza la seguridad del vehículo mediante el refuerzo de las funciones de seguridad de la unidad principal del mismo, que constituye el vínculo principal del vehículo con Internet. Esta tecnología se ha adaptado a partir de una de defensa multicapa que se desarrolló originalmente para infraestructuras críticas de sistemas de vehículos, como sistemas de energía eléctrica, gas natural, agua, productos químicos y petróleo, a la vez que solo requiere recursos de maquinaria limitados.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.