PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3238
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Una solución respetuosa con el medio ambiente que reduce el uso de hexafluoruro de azufre
TOKIO, 17 de enero de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de dos tecnologías de conmutación con aislamiento de gas. Una de ellas consiste en un elemento de refrigeración del arco eléctrico, capaz de mejorar en un 25 % la interrupción de la corriente eléctrica en la conmutación con aislamiento de gas de hexafluoruro de azufre (SF6) empleada en sistemas de alta tensión. La otra solución se trata de un recubrimiento dieléctrico de alta densidad que mejora el rendimiento del aislamiento en un 30 % en los conductores de alta tensión. En conjunto, estas mejoras contribuirán a minimizar el tamaño de los conmutadores aún más y a reducir el uso de gases SF6, que acarrean consecuencias de calentamiento global con un impacto que puede resultar 22 800 veces más grave que el de los gases CO2.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.