PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3237

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla amplificador de GaN controlado digitalmente y de banda ultraancha para estaciones base móviles

Se espera que contribuya a una comunicación de gran capacidad y reduzca el consumo energético de las estaciones base móviles

Versión PDF

TOKIO, 10 de enero de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado el primer amplificador de nitruro de galio (GaN) controlado digitalmente y de banda ultraancha del mundo*, compatible con un sorprendente rango de bandas sub-6 GHz y centrado en sistemas de comunicación móvil de quinta generación (5G). Con un nivel de eficiencia energética** superior al 40 %, se espera que este amplificador contribuya a una gran capacidad de comunicación y reduzca el consumo energético de las estaciones base móviles.

* Según un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de jueves, 10 de enero de 2019
** Nivel de potencia de salida equivalente al de una señal modulada con una relación de pico a promedio (PAPR) de 6,5 dB

Amplificador de GaN con control digital y banda ultraancha

Características clave

1)
La novedosa modulación de carga consigue un funcionamiento de banda ancha y contribuye a una comunicación de gran capacidad
- El nuevo amplificador de GaN con control y banda ultraancha de Mitsubishi Electric utiliza un circuito de modulación de carga avanzado con dos transistores de GaN en paralelo. Dicho circuito amplía el ancho de banda de la modulación de carga, un factor clave para lograr una gran eficiencia del amplificador, y consigue un funcionamiento de banda ancha (1,4-4,8 GHz).
- El funcionamiento de banda ancha del amplificador es compatible con varias bandas de frecuencia.
2)
El control digital permite un funcionamiento muy eficiente, a la vez que reduce el consumo energético de las estaciones base móviles
- Gracias al control digital de las señales de entrada del amplificador, se obtiene una modulación de carga altamente eficiente, que supera el 40 % sobre el 110 % del ancho de banda fraccional. La función de aprendizaje que emplea el control digital está basada en Maisart®***.
- La mejora de la eficiencia del amplificador ayuda a reducir el consumo energético en las estaciones base móviles.
* Maisart es el acrónimo de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" ('la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora').

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.