PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3231
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
La combinación de una alta resistencia al entorno y un diseño atractivo lo convierten en una solución ideal tanto para automóviles como para embarcaciones de recreo
TOKIO, 26 de noviembre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha establecido una tecnología de producción en masa para un nuevo módulo TFT-LCD curvo (cóncavo) a color que combina gran resistencia al entorno para soportar temperaturas extremas y un diseño atractivo, por lo que es ideal para automóviles y embarcaciones de recreo. El módulo presenta un radio de curvatura de entre 700 mm y menos de 1000 mm, además de un rendimiento óptico equivalente al de las pantallas planas. Mitsubishi Electric ya está recibiendo encargos para el nuevo módulo.
Módulo TFT-LCD curvo a color con tecnología de nuevo desarrollo
(radio de curvatura de 800 mm)
El nuevo módulo se expondrá en la feria bauma CHINA 2018, que se celebra en Shanghái (China) del 27 al 30 de noviembre.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.