PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3229

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric expondrá en EcoPro 2018

Presentará pruebas empíricas de soluciones ambientales ecológicas para el planeta

Versión PDF

TOKIO, 22 de noviembre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que las empresas de su grupo exhibirán sus tecnologías y productos ecológicos en la exposición medioambiental EcoPro 2018, que tendrá lugar en el recinto ferial Tokyo Big Sight del 6 al 8 de diciembre.

El stand de Mitsubishi Electric (n.º 5-026, East Hall 5) presentará una serie de iniciativas ecológicas implementadas por Mitsubishi Electric y organizada bajo el lema de "Los cambios ecológicos de Mitsubishi Electric: prácticas recomendadas para la atmósfera, la tierra y el agua" (Mitsubishi Electric’s Eco Changes: Best Practices for Atmosphere, Earth and Water). Las exposiciones se centrarán en productos y tecnologías de vanguardia para usos que abarcan desde hogares residenciales hasta el espacio exterior, que muestran de qué forma Mitsubishi Electric, como empresa comprometida con el medio ambiente líder a nivel mundial, contribuye a la vida respetuosa con el medio ambiente y al aumento de la sostenibilidad, incluso mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Exteriores de Mitsubishi Electric

Zonas y exposiciones principales

Los diversos productos y tecnologías se expondrán en el stand, en cuatro zonas diferentes, con el objetivo de animar a los visitantes a reflexionar acerca de un futuro más ecológico con Mitsubishi Electric.

Zona del espacio
La zona del espacio mostrará ejemplos de las mediciones del cambio climático y de los satélites fabricados por Mitsubishi Electric que se utilizan para realizar dichas mediciones. Dichos satélites incluyen el satélite de observación de los gases de efecto invernadero "IBUKI-2" (GOSAT-2, el satélite avanzado de observación terrestre "DAICHI-2" (ALOS-2) y los satélites meteorológicos geoestacionarios "Himawari-8/9".
Zona centrada en la atmósfera
En esta zona, se presentarán los cambios anuales en las cantidades de CO2 en la atmósfera medidos por el GOSAT. En otras exposiciones se presentarán las tecnologías para el suministro eléctrico de comunidades inteligentes, aires acondicionados ecológicos y una tecnología de vanguardia para la depuración del aire en las habitaciones.
Zona centrada en la tierra
Esta zona estará dedicada a presentar la disminución de las zonas verdes en el planeta según la medición del ALOS-2. Las exposiciones también presentarán una granja con asistencia eléctrica, iniciativas para proteger la biodiversidad en los centros de negocio de la empresa y el reciclaje de plástico para la creación de materiales que se utilizarán en electrodomésticos.
Zona centrada en el agua
La zona del agua mostrará los movimientos detallados de tifones destructivos, registrados por el Himawari-8. También abordará el tratamiento del agua con energía eléctrica mediante un generador de ozono y un sistema para predecir lluvias torrenciales con la tecnología avanzada para la detección de vapor de agua suspendido en el aire.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.