PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3218

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

La nueva tecnología de creación por puntos de Mitsubishi Electric logra un modelado tridimensional de metal de alta precisión

Aumenta la productividad en una amplia gama de aplicaciones, como la fabricación de piezas y la reparación por adición

Versión PDF

TOKIO, 23 de octubre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología única de creación por puntos, que realiza un modelado de alta precisión combinando el láser, el control numérico informatizado (CNC) y tecnologías de fabricación asistidas por ordenador (CAM) en impresoras 3D. La tecnología produce piezas tridimensionales (3D) de alta calidad con pocos vacíos y a gran velocidad, utilizando un método con alambre láser de deposición de energía dirigida (DED). Este es un proceso de fabricación aditivo que utiliza energía térmica concentrada para fusionar materiales conforme se depositan. Mitsubishi Electric estima que su nueva tecnología aumentará la productividad en una amplia gama de aplicaciones, tales como el conformado próximo a la forma final ("near-net") de piezas de aviones y automóviles, y las reparaciones por adición.

En la edición número 29 de la feria Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF2018), se exhibirá, a modo de referencia, una máquina de modelado tridimensional de metal que incorpora esta nueva tecnología. Dicha feria se celebrará en el recinto ferial Tokyo Big Sight a partir del 1 de noviembre. Mitsubishi Electric espera lanzar una versión comercial durante el año fiscal que concluye en marzo de 2021.

Imagen 1: componentes del sistema y muestras comparativas

Características clave

1)
Piezas 3D de alta calidad y formadas a gran velocidad
- Las piezas 3D de alta calidad con pocos vacíos se pueden formar a gran velocidad utilizando el método con alambre láser DED, que suministra alambre metálico directamente a la pieza irradiada con láser para el modelado por adición.
- Es posible crear una serie de formas 3D distintas, incluidas formas huecas o que sobresalen.
- La tecnología puede combinarse con piezas producidas por otros métodos de fabricación y, por lo tanto, es efectiva en las reparaciones por adición.
- Se puede utilizar un alambre para la soldadura láser que sea común, barato y esté probado.
2)
Mayor precisión con la tecnología única de creación por puntos
- Esta técnica única repite la creación por puntos controlando de forma sincronizada la irradiación láser pulsada, el suministro de alambre metálico y gas de protección, y la posición del modelado. La precisión de la forma es un 60 % mayor en comparación con la tecnología de formación consecutiva convencional.
- La oxidación, un problema de la tecnología convencional, puede reducirse en más de un 20 % en comparación con porque las áreas de altas temperaturas están limitadas a un área reducida de creación de puntos.
- También se pueden crear formas complejas mediante procesos de CAM compatibles con la tecnología de creación por puntos.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.