PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3217

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric prueba los sistemas LIDAR de viento y DIAL de vapor de agua, incluido el amplificador láser con la mayor potencia de salida del mundo, para la predicción temprana de lluvias torrenciales

Facilitará una mejor predicción de lluvias torrenciales

Versión PDF

TOKIO, 11 de octubre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha iniciado las pruebas de demostración de un nuevo sistema equipado con los métodos de medición LIDAR de viento (del inglés "light detection and ranging", detección por luz y distancia) y DIAL de vapor de agua (del inglés "differential absorption LIDAR", Lidar de absorción diferencial) para la predicción temprana de lluvias torrenciales. El sistema incorpora un nuevo amplificador láser de guía de onda con gran potencia de salida que ofrece lo que se considera la mayor potencia de salida del mundo, 15,8 milijulios, utilizando un láser de pulsos de frecuencia única en la longitud de onda de 1,5 μm, que no es nociva para los ojos humanos. Se prevé que las pruebas demostrarán que el sistema mide simultáneamente el vapor de agua en el aire y en las corrientes de aire ascendente, que provocan nubes cumulonimbus, de forma más rápida y precisa en un rango más amplio en comparación con las alternativas convencionales. De ahora en adelante, Mitsubishi Electric espera poder realizar más mejoras antes de lanzar un sistema comercial para la predicción aún más temprana de lluvias torrenciales.

El sistema de demostración de LIDAR de viento y DIAL de vapor de agua se expondrá en CEATEC JAPAN 2018, en el recinto ferial Makuhari Messe de Chiba, Japón, del 16 al 19 de octubre.

Sistema de demostración de DIAL de vapor de agua y LIDAR de viento

Principios de las mediciones de DIAL de vapor de agua y LIDAR de viento

El nuevo sistema, que se basa en un sistema LIDAR de viento convencional que Mitsubishi Electric lanzó el 28 de mayo de 2014, se ha mejorado para la medición del vapor de agua atmosférico. Transmite rayos láser desde la tierra para medir simultáneamente la cantidad de vapor de agua y su distancia, así como la velocidad y dirección del viento.

Los desastres relacionados con el clima extremo están aumentando en todo el mundo. En el caso de las lluvias torrenciales, las alertas tempranas deben emitirse tan pronto como sea posible para permitir que las comunidades puedan evacuarse a tiempo y garantizar así su seguridad. Con los radares meteorológicos convencionales, sin embargo, las nubes cumulonimbus solo pueden observarse después de haberse formado, lo que dificulta la predicción de lluvias torrenciales a tiempo para llevar a cabo las evacuaciones de forma adecuada. Para facilitar una mejor predicción, Mitsubishi Electric ha probado y perfeccionado ampliamente la precisión de la medición de los métodos de los nuevos sistemas DIAL de vapor de agua y LIDAR de viento, que se encuentran ahora en la etapa de pruebas de demostración.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.