PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3216

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanza el MMS-G, un sistema de cartografía móvil compacto

La versión ligera y compacta del sistema de cartografía móvil fácil de transportar y de instalar espera contribuir a la expansión de su actividad global

Versión PDF

TOKIO, 9 de octubre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de la versión compacta de su sistema de cartografía móvil (MMS) el 25 de diciembre. Los MMS son sistemas de medición altamente precisos que constan de antenas GPS para coche, escáneres láser y cámaras. Recopilan datos de posicionamiento 3D sobre superficies de carreteras y condiciones generales de las rutas que, normalmente, se utilizan como base para crear los mapas en 3D de gran definición necesarios para opciones de conducción autónoma e inspecciones de infraestructuras. Se espera poder utilizar el nuevo MMS-G, que no solo es compacto, ligero y fácil de transportar, sino especialmente adecuado para su inclusión en el equipamiento de automóviles, trenes, carros o barcos, en distintas aplicaciones y mercados (Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía), en los que se prevé un gran crecimiento.

El nuevo MMS-G se podrá ver durante el INTERGEO del 16 al 18 de octubre de 2018, en el recinto ferial Messe Frankfurt de Frankfurt (Alemania), en el stand de Mitsubishi Electric, el Nº 12.1E.080 del Hall 12.1.

MMS-G está diseñado para varias opciones de instalación/Nube de puntos 3D creada a partir de los datos obtenidos por MMS

Características del producto

1)
Modelo compacto y ligero fácil de transportar e instalar y para distintas aplicaciones
- Diseño compacto que integra tres antenas GNSS (Global Navigation Satellite System) en una sola unidad, lo que reduce su peso a prácticamente la mitad, en comparación con el modelo MMS-G220Z existente.
- La unidad de montaje en techo se divide en dos unidades para facilitar el transporte y la instalación y reducir la mano de obra necesaria para hacerlo.
- Distintas versiones de montaje, no solo en automóviles, sino también en trenes, barcos y otros vehículos.
2)
Prospecciones de campo de gran precisión y variedad para mapas en 3D e inspecciones de infraestructuras
- Las unidades de medición de inercia (IMU, para detectar la posición, la velocidad, la adecuación y la altura) y el sensor de velocidad se pueden utilizar donde no se pueden recibir señales de satélite como, por ejemplo, en túneles.
- La cámara de alta sensibilidad permite tomar datos durante la noche.
3)
Funcionamiento sencillo, que no requiere de formación especializada
- El uso de GUI y de software de propiedad exclusivos permite la realización de prospecciones de campo sin necesidad de recurrir a complicados ajustes.
- La precisión en la estimación de las mediciones se puede confirmar en la pantalla en tiempo real, lo que permite a los usuarios seleccionar las operaciones adecuadas para optimizar la adquisición de datos.
- Gracias al software de post-procesamiento que incluye, los datos obtenidos se pueden utilizar para generar nubes de puntos láser en 3D fácilmente.

Aplicación futura

Mitsubishi Electric desarrolla en la actualidad mercados en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía, en los que se prevé un aumento en la demanda de prospecciones e inspecciones de infraestructuras de gran precisión, exactitud y eficacia. Esta demanda es especialmente prometedora en Norteamérica y Europa, donde los mapas en 3D son necesarios como datos base para las demostraciones de conducción autónoma en curso, así como para otros sistemas comerciales de desarrollo previsto en el futuro.

Entre otras muchas aplicaciones, el nuevo MMS-G de Mitsubishi Electric, además de para realizar prospecciones sobre el terreno y de adquirir datos que se utilizarán para los mapas incluidos en los sistemas de conducción autónoma, es flexible en su instalación para las inspecciones de sistemas ferroviarios, diques o áreas de difícil acceso. Se espera que su uso se desarrolle ampliamente y, con ello, contribuya a ampliar el negocio de Mitsubishi Electric a nivel global en este campo.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.