PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3214
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Modelo de gran versatilidad orientado a dispositivos industriales y equipos médicos
TOKIO, 26 de septiembre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD Wide HD de 12,3 pulgadas para aplicaciones industriales, como equipos médicos, máquinas herramienta, etc. El nuevo módulo TFT-LCD ofrece una combinación de características sin precedentes, como la pantalla extraancha, ángulos de visión horizontal y vertical muy amplios de 176 grados, Wide HD de alta resolución (1920 × 720 puntos), un brillo intenso de 1600 cd/m2, una relación de contraste alta de 1000:1 y un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que abarca entre -40 y 80 grados centígrados. La venta de muestras comenzará el 1 de noviembre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric en todo el mundo.
Mitsubishi Electric espera que su nuevo módulo TFT-LCD satisfaga los requisitos de las instalaciones y las aplicaciones, cada vez más versátiles, con su pantalla y sus ángulos de visión extraanchos, su alta resolución, su nivel intenso de brillo, un alto contraste y la resistencia a un amplio rango de temperaturas.
Mitsubishi Electric ofrece ahora 35 módulos TFT-LCD con ángulos de visión muy amplios.
Producto | Modelo | Fecha de expedición |
---|---|---|
Módulo TFT-LCD Wide HD de 12,3 pulgadas | AA123AD11 | 1 de noviembre de 2018 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.