PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3210

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric amplía la línea de TFT-LCD a color con paneles táctiles capacitivos proyectados para aplicación industrial

Función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm como máximo

Versión PDF

TOKIO, 12 de septiembre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de unos módulos TFT-LCD a color WXGA de 7,0 pulgadas y WVGA de 15,0 pulgadas equipados con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 milímetros de grosor. Los nuevos módulos están diseñados para aplicaciones industriales, incluidas máquinas herramienta de sistemas de medición, vehículos agrícolas y de construcción, máquinas de automatización industrial, y terminales de punto de venta de gasolineras. La venta de muestras comenzará el 31 de octubre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

WXGA de 7,0 pulgadas/XGA de 15,0 pulgadas

Módulos TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric con paneles táctiles capacitivos proyectados

Los nuevos módulos cubrirán la creciente demanda del sector industrial de cristales protectores más gruesos y resistentes que se puedan usar fácilmente en operaciones con guantes. La precisa detección multitáctil funciona incluso si las pantallas se mojan. La combinación de estas vanguardistas funciones táctiles con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi han hecho posible la creación de estos nuevos modelos, que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones e instalaciones.

Características del producto

1)
Paneles táctiles capacitivos proyectados que brindan una operatividad del más alto nivel
- Cristal protector grueso de 5 milímetros, resistente a usos extremos
- Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa
- Alto nivel de operatividad, incluso si se trabaja con guantes o si la pantalla se moja
2)
Solución de panel táctil integral
- Solución integral que incluye el TFT-LCD, el panel táctil y el tablero de control táctil
- Adhesión óptica opcional* que permite obtener imágenes más claras en entornos muy luminosos
- Cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para una amplia gama de usos
- Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente

*Adhesión con resina del módulo TFT-LCD, el sensor de panel táctil y el cristal protector

Programa de ventas de muestras

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Brillo
(cd/m2)
Envío
Módulos TFT-LCD con paneles táctiles capacitivos proyectados AA070TA01ADA11 7,0 pulgadas WXGA 800 31 de octubre de 2018
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15,0 pulgadas XGA 600 viernes, 30 de noviembre de 2018
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.