PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3209

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará un módulo CAN de EML de 25 Gbps para estaciones base móviles 5G

Permite transmitir datos a alta velocidad y reducir el consumo energético en redes móviles

Versión PDF

TOKYO, 4 de septiembre de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un módulo CAN de EML de 25 Gbps para la transmisión óptica de datos a alta velocidad en redes de acceso de radio en estaciones base móviles de quinta generación (5G). El nuevo módulo se mostrará en la exhibición China International Optoelectronic Exposition (CIOE) de 2018, que se celebrará en Shenzhen (China) del 5 al 8 de septiembre, y se comercializará a partir del 1 de noviembre.

Módulo CAN de EML de 25 Gbps (ML760B54)

Programa de ventas

Producto Modelo Longitud de onda Rango de temperatura
del encapsulado en funcionamiento
Fecha de comercialización
CAN de EML
de 25Gbps
ML760B54 1270 nm,
1310nm
Desde –40 °C hasta +95 °C 1 de noviembre de 2018

Con la introducción de las redes móviles 5G, se podrán transmitir grandes volúmenes de datos y se cubrirá la necesidad de disponer de redes de comunicación ópticas de alta velocidad. De este modo, se satisfará la demanda de dispositivos ópticos de alta velocidad con un bajo consumo energético. La nueva unidad CAN de EML de 25 Gbps cumple todos estos requisitos, y ayudará a mejorar la eficiencia y la productividad de las instalaciones de los clientes.

Características del producto

1)
Compatible con redes móviles de gran volumen y alta velocidad
- Emplea un paquete TO-CAN que ofrece EML de 25 Gbps, líder del sector.*
- Se beneficia del ancho de banda mejorado del paquete TO-CAN.
2)
Reduce el consumo energético en redes móviles
- Reduce el consumo energético de los refrigeradores termoeléctricos en un 40 % en comparación con el actual modelo FU-411REA.
3)
Mejora la productividad del cliente
- Es compatible con el paquete TO-56 CAN estándar (tamaño del paquete: φ5.6 mm).
- Mejora la productividad de los transceptores y los módulos ópticos bidireccionales gracias a un proceso de fabricación simplificado.
*Según Mitsubishi Electric, a fecha de 4 de septiembre de 2018

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.