PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3204
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Este sistema (el primero que distribuye la compañía en Europa) se ha desarrollado para contribuir a la estrategia de crecimiento económico de 2,5 mil millones de yenes en ventas a nivel mundial en marzo de 2021
TOKIO, 12 de julio de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy que ha obtenido un contrato de Météo-France (el servicio meteorológico nacional de Francia) para proporcionarle un sistema de terminal Lidar Doppler (DIABREZZATM serie A) para el Aeropuerto Internacional de Niza-Costa Azul (el segundo aeropuerto con mayor afluencia del país), que en 2017 registró un tráfico de 13,3 millones de pasajeros. Es la primera vez que Mitsubishi Electric vende este tipo de sistemas en Europa. La compañía desea ampliar su negocio de sistemas Lidar y radares meteorológicos (incluido el sistema de terminal Lidar Doppler) en los mercados globales para alcanzar un volumen de ventas netas de aproximadamente 2,5 mil millones de yenes en marzo de 2021.
Tamaño | 2,6 x 1,9 x 2,2 m (Anch. x Prof. x Alt.) |
---|---|
Peso | 2 t o menos |
Sistema de terminal Lidar Doppler DIABREZZATM serie A
Ni el sistema del radar meteorológico de terminal Doppler para la detección de la cizalladura del viento cerca de los aeropuertos ni el radar que utiliza microondas para medir las precipitaciones son eficaces en condiciones sin precipitaciones. Para incrementar al máximo la eficacia de la prevención de accidentes de aviación ocasionados por la cizalladura del viento se necesita un sistema de detección adecuado para todo tipo de condiciones, no solo durante las precipitaciones. Por este motivo, la integración de un radar con un sistema Lidar es de vital importancia en aeropuertos de gran tamaño.
Un sistema de terminal Lidar Doppler transmite rayos láser y detecta la luz retrodispersada por el polvo y otras partículas presentes en el aire. De este modo, el sistema puede medir la velocidad del viento de la línea de visión mediante el cambio de frecuencia Doppler de la luz retrodispersada. Mitsubishi Electric ha desarrollado un amplificador de guía de onda plana que amplía el rango de observación de la velocidad del viento de la línea de visión a más de 20 km, y que cumple las normas y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una organización que garantiza la conformidad de las operaciones y los reglamentos de aviación civil con la normativa internacional.
Mitsubishi Electric distribuye sistemas de terminal Lidar Doppler para aeropuertos desde 2015. Actualmente, hay cinco sistemas en funcionamiento en distintos aeropuertos internacionales: Tokio (Japón), Narita (Japón) y Hong Kong (China). Se prevé implantar otros dos en los aeropuertos internacionales Pekín-Daxing (China) y Antalya (Turquía) en 2018, antes de su implantación en el Aeropuerto Internacional de Niza-Costa Azul. Mitsubishi Electric planea proporcionar más sistemas a los aeropuertos internacionales de Europa y a otros mercados en el futuro, con el fin de ampliar su volumen de ventas netas a 2,5 mil millones de yenes a nivel mundial.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.