PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3194

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

La serie GOT2000 de terminales gráficos de operador de Mitsubishi Electric incorpora un modelo de alta resistencia para su uso en condiciones extremas

Versión PDF

TOKIO, 29 de mayo de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha comunicado hoy que la serie GOT2000 de terminales gráficos de operador, un tipo de interfaz hombre-máquina (HMI), incorporará un modelo de alta resistencia a partir del 30 de mayo para que los operadores puedan supervisar, manejar y ajustar máquinas que funcionen en condiciones extremas como, por ejemplo, entornos con temperaturas muy altas, iluminación intensa, vibraciones o impactos fuertes, y agua a alta presión.

Modelo de alta resistencia de la serie GOT2000 (GT2507T-WTSD)

Características del producto

1)
Mayor solidez y visibilidad para su uso en condiciones extremas
- Panel frontal de aluminio muy resistente a vibraciones e impactos (dos veces más resistente que los modelos estándar de la serie GOT2000).
- Tras la instalación, el panel frontal obtiene un nivel de protección IP66/IP67*, lo que permite lavarlo con agua a alta presión.
- A diferencia de los modelos estándar, que solo soportan temperaturas de 0 a 55 ℃, este modelo resiste temperaturas extremas comprendidas entre –20 y +65 ℃.
- Pantalla TFT panorámica de 7 pulgadas (WVGA: 800 x 480) con 65 536 colores capaz de ofrecer una imagen de gran calidad.
- Se ha mejorado la visibilidad de la pantalla y la resistencia al aire libre (aprox. 95 % de resistencia a la radiación UV).

* Nivel de entrada de cuerpos extraños según lo establecido por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC): el primer dígito que aparece tras IP indica la resistencia a objetos sólidos, desde los dedos al polvo; el segundo dígito indica el nivel de resistencia al agua; la F que aparece al final indica el nivel de resistencia al aceite (IPx6F: soporta fuertes chorros de agua, IPx7F: soporta la inmersión temporal en agua).
2)
Diversas interfaces de comunicación para lugares de trabajo donde se haya implantado el Internet de las cosas (IoT)
- Interfaz de comunicación Ethernet (2 canales) para permitir la integración en un entorno IoT.
- Módulo LAN (opcional) para permitir la comunicación inalámbrica con ordenadores.
3)
Diversas funciones para reducir los costes en general y mejorar la productividad
- La funcionalidad móvil de GOT** permite visualizar el estado general de las instalaciones en tiempo real con uno o varios dispositivos remotos (PC, tabletas, etc.) a fin de reducir los costes totales en centros de producción.
- Función de alarma sonora para reducir los periodos de inactividad y evitar un uso incorrecto.

** Requiere una licencia opcional (GT25-WEBSKEY)

Programa de ventas

Producto Modelo Especificación Lanzamiento Objetivo de ventas al año
Serie GOT2000
Modelo de alta resistencia
GT2507T-WTSD ・Pantalla panorámica de 7 pulgadas
・Color del panel: plateado
・Panel frontal: aluminio
miércoles, 30 de mayo de 2018 3000 unidades

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.