PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3192
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Aumenta la calidad y la productividad de la soldadura por láser de fibra de alta potencia para aplicaciones industriales
TOKIO, 17 de mayo de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) y su filial Tada Electric Co. han anunciado hoy el desarrollo conjunto de una nueva tecnología de soldadura por láser de fibra que reduce el volumen de metal candente desprendido (salpicadura) en al menos un 95 %.* Mientras que los niveles de salpicadura convencionales pueden disminuir la calidad y la velocidad de la soldadura por láser de fibra, la nueva tecnología de baja salpicadura incrementa la calidad y la productividad de la soldadura por láser de fibra de alta potencia para aplicaciones industriales como el procesado del acero, la fabricación de automóviles y la instalación de equipos eléctricos. Se prevé que la nueva tecnología se aplique a maquinaria de soldadura por láser que se comercializará en 2019.
* En comparación con el empleo de tecnología convencional en procesos de soldadura con SPHC (material laminado en caliente)
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.