PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3182

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric hace entrega de los ascensores y escaleras mecánicas encargados por The Avenues, uno de los centros comerciales más grandes de Kuwait

133 unidades, incluidas 2 escaleras de caracol

Versión PDF

TOKIO, 27 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la entrega de 69 ascensores y 64 escaleras mecánicas, incluidas 2 escaleras de caracol (133 unidades en total) para la cuarta fase de ampliación de The Avenues, uno de los centros comerciales más grandes de Kuwait con más de 800 tiendas.

The Avenues/Escaleras mecánicas de caracol en el distrito comercial de lujo "Prestige"

El exclusivo par de escaleras mecánicas, creadas con tecnologías de escalera patentadas de Mitsubishi Electric que ninguna empresa ha sido capaz de duplicar, ofrece un ambiente de sofisticación y elegancia arquitectónica a la enorme zona de techo descubierto del centro comercial del distrito comercial de lujo "Prestige". Los ascensores tienen, cada uno, capacidad para subir y bajar a entre 14 y 27 pasajeros y una velocidad nominal de 60 metros por minuto.

Expansión de la fase IV de The Avenues

Ubicación Carretera de circunvalación Al-Rai- 5th. entre la calle Ghazali y la calle Mohammed Bin Alqasem, Kuwait
Operador Mabanee Company S.A.K.
Preapertura Febrero de 2018
Uso principal Instalaciones comerciales

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.