PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3176
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
La mejora del procesamiento en tiempo real y la reducción de costes ampliará las oportunidades de implementación de la AI en los electrodomésticos, los ascensores o los mapas de gran precisión, por ejemplo.
TOKIO, 14 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de inteligencia artificial (AI) de hardware compacta que se puede implementar en matrices de puertas programables (FPGA, del inglés field programmable gate arrays) de pequeña escala, y que los usuarios y diseñadores podrán configurar para desarrollar aplicaciones personalizadas. Mitsubishi Electric ha aprovechado la tecnología de AI de Maisart* para conseguir una solución que utiliza un orden de cálculo altamente eficaz y una arquitectura de circuitos optimizada para mejorar el procesamiento en tiempo real y reducir los costes. Con ello, se pretende expandir la implementación de la AI a los electrodomésticos, los ascensores o los mapas de gran precisión, entre otras aplicaciones.
*Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology" (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora).
Futuras aplicaciones de la solución de "AI compacta" de la marca Maisart de Mitsubishi Electric
Tiempo de procesamiento en FPGA de la misma escala | Escala de FPGA necesaria para inferencia del mismo nivel | Bandas/estándares | |
---|---|---|---|
Propuesta | AI compacta en FPGA | Corto (una décima parte del tiempo convencional**) | 3 |
Tecnología convencional | 12 dB | 35% | 1 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.