PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3175
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Se espera que ayude a reducir el tamaño de los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y a minimizar el consumo de energía
TOKIO, 14 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de la primera tecnología de comunicación inalámbrica capaz de realizar optimizaciones automáticas haciendo uso de Maisart*, su tecnología de inteligencia artificial (AI) de propiedad, y de tecnología digital avanzada para mejorar tanto el rendimiento como la capacidad. Durante las pruebas, ha quedado demostrado que el amplificador puede doblar la ganancia normal y mejorar la eficiencia energética en 20 puntos porcentuales, en comparación con los sistemas convencionales. Además, el transmisor puede usar varios estándares de comunicación inalámbrica y transmitir, al mismo tiempo, hasta tres bandas de frecuencia de funcionamiento arbitrarias de forma simultánea en un único circuito. Se espera que esta novedosa tecnología, que incorpora la inteligencia artificial (AI) de propiedad de Mitsubishi Electric y otras tecnologías totalmente digitales, reduzca significativamente el consumo de energía, contribuya a reducir el tamaño de los dispositivos y sirva de apoyo en la globalización de los equipos de IoT multibanda para múltiples estándares y normativas de comunicación.
*Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology" (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora).
Ganancia | Eficiencia | Bandas/estándares | |
---|---|---|---|
Nueva tecnología | 15 dB | 55 % | 3 |
Tecnología tradicional | 12 dB | 35% | 1 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.