PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3173

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla en colaboración con una escuela de invidentes una interfaz táctil para mandos a distancia que permite a las personas invidentes y a las no invidentes utilizar cualquier dispositivo fácilmente

- Una interfaz muy fácil de usar que induce a tocar -

Versión PDF

TOKIO, 14 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el diseño, en colaboración con una escuela para invidentes, de una interfaz de mando a distancia experimental que permite utilizar cualquier equipo fácilmente a través del sentido del tacto para reconocer las formas y movimientos intuitivos de varios controles.

Ejemplos de la nueva interfaz utilizada para mandos a distancia de acondicionadores de aire/Ajuste de la potencia mediante el desplazamiento de bolas

La interfaz de mando a distancia experimental para acondicionadores de aire se desarrolló a modo de caso práctico con la colaboración de profesores y estudiantes de una escuela para invidentes. Para el desarrollo de esta nueva interfaz, se aplicaron los mismos principios de correspondencias de alturas, formas, etc. que los estudiantes aprenden en la escuela. Esta exclusiva interfaz utiliza diferentes formas, posiciones y movimientos para representar los varios modos del acondicionador de aire, y el estado y operación de cada función, lo que permite a las personas invidentes confirmar y ajustar la configuración fácilmente.

Prácticas consistentes en unir tuberías y clavijas de la misma longitud/Prácticas consistentes en unir las formas y marcos correspondientes

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.