PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3168

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

La nueva matriz de antenas "REESA" de Mitsubishi Electric, pequeña y de bajo coste, alcanza un barrido por radiación de alta precisión

Versión PDF

TOKIO, 6 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de la antena REESA (matriz de barrido con elementos de rotación electrónica, del inglés Rotational Element Electronically Scanned Array). Se trata de una pequeña matriz de antenas de bajo coste que alcanza una alta precisión de barrido por radiación mediante la rotación electrónica individual de los elementos de la antena. La antena REESA es ideal para sistemas de radar de aeropuertos, sistemas móviles de comunicación por satélite y nuevas aplicaciones posibles, como la calefacción industrial por microondas o su incorporación al montaje de drones para la transmisión de datos de larga distancia. El producto se comercializará en 2020.

Características clave

1)
Rota los elementos de la antena de manera individual para lograr unas fases y un barrido por radiación precisos
- Controla la fase mediante la rotación individual por motores de los elementos de la antena, polarizados circularmente.
- Realiza barridos por radiación de alta precisión mediante el control de fases con incrementos de aproximadamente dos grados.
- Es de menor tamaño y coste que las antenas parabólicas accionadas mecánicamente convencionales y que los radares de barrido electrónico activo (AESA).
2)
Logra un alto nivel de eficiencia y un bajo consumo de energía
- Utiliza una guía de onda hueca para la alimentación de la antena, con la que se logra un alto nivel de eficiencia del 85 % en la banda de 12 GHz.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.