PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3151
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Sistema de control de billetes sin barreras, servicios a bordo personalizados y mucho más
TOKIO, 20 de noviembre de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy una serie de soluciones conceptuales para lograr que los vagones y las estaciones de tren sean más cómodos y prácticos. Entre ellas, se proponen mejoras como un sistema de control de billetes sin barreras, servicios a bordo personalizados y mucho más. Estas propuestas se exhibirán en el Mass-Trans Innovation Japan 2017, en el recinto ferial Makuhari Messe de Chiba (Japón), del 29 de noviembre al 1 de diciembre.
Control de billetes sin barreras para la estación
Pantalla de supervisión de seguridad para realizar un seguimiento en la estación
Pantalla de servicios a bordo
Cada vez existe un mayor interés en disfrutar de un transporte eficiente que permita a todos los usuarios viajar con comodidad y disfrutar de servicios útiles. Aunque las puertas de acceso automático existentes permiten que la mayoría de los pasajeros puedan acceder sin problemas, las personas en silla de ruedas, con un carrito de bebé o con equipaje de grandes dimensiones pueden experimentar dificultades para pasar la tarjeta IC por el lector y/o para acceder a través de una puerta estrecha. Además, existe una demanda creciente de asistencia especializada y de servicios personalizados en los trenes.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.