PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3143
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Aplica una configuración de sistema redundante que cumple con los estándares internacionales de seguridad
TOKIO, 30 de octubre de 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo controlador programable para uso general de la serie MELSEC iQ-R el 31 de octubre, un controlador programable redundante de SIL 2 diseñado de conformidad con la normativa IEC 61508 y emparejado con un conjunto de CPU de SIL2 con función redundante para lograr un alto rendimiento y una fiabilidad adicional. Para ayudar a reducir el coste total de propiedad (TCO), el sistema integra detectores y controladores para la supervisión y gestión, así como un controlador programable de seguridad que cumple con los estándares internacionales de seguridad.
1 Módulo de CPU de procesos de SIL2 y módulo de funciones de SIL2 incluidos como conjunto. Solo se puede utilizar en configuraciones redundantes
Producto | Modelo | Capacidad para programas2 | Lanzamiento | Objetivo de ventas en 2017 |
---|---|---|---|---|
Conjunto de CPU de procesos de SIL2 | R08PSFCPU-SET | 80 000 pasos | 31 de octubre | 300 unidades |
R16PSFCPU-SET | 160 000 pasos | |||
R32PSFCPU-SET | 320 000 pasos | |||
R120PSFCPU-SET | 1 200 000 pasos |
2 Capacidad para programas de control de seguridad de 40 000 pasos
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.