PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3132
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Su elevada potencia de salida y baja distorsión ayudarán a reducir el tamaño de las estaciones terrestres de comunicación por satélite
TOKYO, 4 de octubre de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un amplificador para circuitos monolíticos integrados de microondas (MMIC) de transistores de alta movilidad de electrones (HEMT) de nitruro de galio (GaN) de 8 W en la banda Ka (26-40 GHz) para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite. El nuevo MGFG5H3001, con una baja distorsión y una clasificación de potencia de salida de 8 W de primer nivel, ayudará a reducir las dimensiones de los transmisores de potencia gracias a su pequeño tamaño. Mitsubishi Electric comenzará a enviar muestras el 1 de noviembre.
GaN-HEMT MMIC en la banda Ka (MGFG5H3001)
Las redes por satélite, utilizadas para establecer comunicaciones de alta velocidad en caso de desastres naturales y en zonas en las que es difícil construir redes en tierra, se suelen implantar principalmente en las bandas C (4-8 GHz) y Ku (12-18 GHz), pero cada vez más se utilizan bandas de frecuencias más altas. Por otro lado, cada vez es mayor la demanda en el mercado de implantaciones en la banda Ka, también de elevada frecuencia. El nuevo GaN-HEMT MMIC en la banda Ka de Mitsubishi Electric ayudará a satisfacer la creciente demanda de implantaciones en frecuencias más altas y facilitará, además, el desarrollo de equipos de comunicación por satélite que puedan ofrecer mayor eficiencia y potencia de salida.
Producto | Aplicación | Modelo | Descripción general | Envío | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | Potencia de salida en estado de saturación |
Ganancia lineal |
||||
GaN-HEMT MMIC en la banda Ka |
Estaciones terrestres de comunicación por satélite |
MGFG5H3001 | 27,5-31,0 GHz | 39,0 dBm (8 W) |
15,0 dB | 1 de noviembre de 2017 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.