PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3131

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric inicia pruebas de campo del primer sistema de conducción autónoma del mundo en utilizar CLAS del QZSS

Versión PDF

TOKIO, 26 de septiembre de 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el pasado 19 de septiembre comenzaron las pruebas de campo de la primera tecnología de conducción autónoma en autopistas del mundo en utilizar una emisión con precisión en centímetros (CLAS) del sistema de geoposicionamiento japonés Quasi-Zenith (QZSS). Se realizarán pruebas de conducción para verificar la posibilidad de lograr una conducción infraestructural, que utilice señales CLAS y mapas en 3D de alta precisión junto con la tecnología de conducción inteligente de Mitsubishi Electric, incluidos el radar de onda milimétrica y las cámaras.

CLAS es un servicio de geoposicionamiento de alta precisión que se distribuye gratuitamente en Japón desde el QZSS y depende de la administración de dicho país. Actualmente en las últimas fases de comprobación, CLAS comenzará a estar operativo en abril de 2018. Se espera poder ponerlo en práctica en servicios como la asistencia para conducción segura y la conducción automatizada.

El posicionamiento por satélite se utiliza en soluciones cotidianas que reciben señales de posicionamiento transmitidas por los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS*) que funcionan en distintos países. La precisión de la solución existente se limita a unos cuantos metros a causa de errores debidos a la órbita, relojes y sesgos de satélite, además de factores ambientales locales como los retrasos ionosféricos y troposféricos. CLAS mejora la precisión utilizando datos de geoposicionamiento y aumento procedentes de una red de estaciones de referencia de funcionamiento continuo (CORS**) administrada por la Autoridad de Información Geoespacial de Japón. Los datos se transmiten a través del QZSS a los receptores de posicionamiento de alta precisión instalados en automóviles que pueden detectar ubicaciones con precisión centimétrica.

* Constelaciones de satélites de navegación como GPS
** Posee coordenadas definidas y observa parámetros satélites de los GNSS.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.