PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3128

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric expondrá en CEATEC JAPAN 2017

Presentará tecnologías de IoT y sinergias para contribuir a la creación de una sociedad más próspera

Versión PDF

TOKIO, 19 de septiembre de 2017 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy que expondrá una amplia gama de tecnologías y productos de vanguardia en CEATEC JAPAN 2017, que tendrá lugar en el recinto ferial Makuhari Messe de Chiba, Japón, del 3 al 6 de octubre. La exposición se celebrará en el pabellón n.º C002 en el “área de la comunidad” del Hall 1.

Bajo el lema “Contributing to the realization of a prosperous society through advanced IoT technologies and synergies" (Contribución a la creación de una sociedad próspera mediante tecnologías de IoT y sinergias avanzadas), Mitsubishi Electric presentará una amplia gama de productos y soluciones de vanguardia, que incluirá innovadoras exposiciones prácticas, muchas de las cuales se inspiran en la iniciativa “Sociedad 5.0” de Japón, un ambicioso programa dirigido a la amplia transformación digital de la sociedad.

La empresa también realizará una demostración de algunas de sus tecnologías más recientes, como la tecnología de separación de discursos, una solución que permite distinguir voces simultáneas de varios desconocidos grabadas con un micrófono. Además, presentará su tecnología de transferencia inalámbrica de energía bidireccional, que permite el suministro inteligente de electricidad a y entre vehículos eléctricos, hogares, oficinas y fábricas.

El stand tendrá exposiciones en las siguientes categorías:

Seguridad y protección
- Introducción del servicio de aumento a nivel de centímetro, el sistema de asignación móvil y los mapas en 3D de alta precisión, que serán indispensables para la conducción automática
- Demostración en realidad virtual de las tecnologías de conducción automática con detección perimetral de alto nivel, posicionamiento de alta precisión y control de la dinámica del vehículo de alta precisión
Confort para la vida urbana
- Demostración por TV del servicio en la nube DIAPLANET TOWNEMS, que apoya los estilos de vida confortables y el ahorro energético de la comunidad gracias a la utilización de tecnologías en la nube y de IoT
- Demostración del sistema de asignación según el destino para ascensores, que asigna el vehículo óptimo a cada pasajero registrando la planta de destino deseada antes de que se suba al ascensor
Confort para la vida doméstica
- Demostración del concepto de baño de IoT, que aprovecha la tecnología para garantizar una experiencia más relajante en el baño
- Demostración de la tecnología de transferencia inalámbrica de energía bidireccional, que permite la carga eficiente y sin contacto de vehículos eléctricos
Nuevas tecnologías de AI
- Demostración de una solución de separación de discursos por medio de la tecnología de AI patentada “Deep Clustering”
Actividades empresariales
- Presentación de FA-IT Open Platform (plataforma abierta de automatización industrial y TI), que pone el IoT a disposición de los fabricantes mediante informática de última generación para combinar la automatización industrial y la TI

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.