PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3114
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Se mejorará la eficacia y la fiabilidad energéticas de los generadores
TOKIO, 24 de mayo de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) anunció hoy el desarrollo de lo que se cree que es la primera tecnología del mundo que determina el estado operativo de los generadores eléctricos gracias al análisis del campo electromagnético con un nivel sin precedentes de hasta 30 millones de mallas y al análisis numérico acoplado. La nueva tecnología ayudará a mejorar el rendimiento de los generadores, ya que reducirá las pérdidas y la vibración, y aumentará la eficacia de la refrigeración. Así, la fiabilidad será mayor, lo que en última instancia mejorará la estabilidad del suministro eléctrico. Mitsubishi Electric incluirá la nueva tecnología en los generadores de turbina de la serie VP-X actuales y en futuros modelos. Para 2020, la compañía se plantea combinar dichas tecnologías en un sistema integral que permita analizar los generadores de forma exhaustiva.
La tecnología analiza la interacción entre el campo electromagnético y el campo de flujo de termofluido, así como las configuraciones estructurales de los generadores eléctricos. De esta forma, es posible calcular al detalle la distribución de la temperatura y la vibración basándose en la distribución detallada de las pérdidas y la fuerza electromagnética.
Con el fin desarrollar su tecnología de análisis del campo electromagnético a gran escala, Mitsubishi Electric utilizó un original método de modelado para la descomposición de dominio. La distribución de la pérdida de energía electromagnética en los 100 hilos de cobre aproximadamente de una bobina de estátor se puede evaluar con gran precisión. En comparación con los análisis a pequeña escala y pieza por pieza, la nueva tecnología evalúa con precisión la distribución de la pérdida electromagnética mediante el análisis de las estructuras periféricas del estátor, lo que afecta considerablemente a la eficiencia general de la generación.
Además, dicha tecnología permite el cálculo y la elaboración precisos de mapas de la distribución y la deformación de la temperatura, gracias al análisis acoplado de la estructura del generador, y de sus campos electromagnéticos y de flujo de termofluido.
Además, Mitsubishi Electric utilizó los datos obtenidos con la nueva tecnología para el análisis de la condición inicial de termofluido, lo que permite calcular la distribución detallada de la temperatura dentro de un generador. Asimismo, se puede usar el análisis estructural basado en datos de fuerza electromagnética, así como el análisis de la vibración en el generador, para determinar los sensores que no se pueden instalar en un entorno de alta tensión y niveles de ruido y vibración elevados.
Análisis | Detalles | |
---|---|---|
Nueva | - Campo electromagnético: 30 millones de mallas - Análisis acoplados detallados del campo electromagnético, los campos de flujo térmico y la estructura |
- Campo electromagnético: evaluación integral de estructuras de poca pérdida - Campos de flujo térmico: análisis de área amplia de termofluido para evaluar la temperatura - Estructura: diseño total de vibración y fuerza |
Existente | - Campo electromagnético: 7 millones de mallas - Análisis individuales del campo electromagnético, los campos de termofluido y la estructura |
- Campo electromagnético: evaluación pieza por pieza de estructuras de poca pérdida - Campos de flujo térmico: análisis parcial de termofluido para evaluar la temperatura - Estructura: diseño individual de vibración y fuerza |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.