PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3098
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Se espera que la posibilidad de realizar pruebas y evaluaciones más en detalle acelere el proceso de desarrollo de productos locales
TOKIO, 17 de abril de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la finalización de una nueva torre de pruebas de ascensores en Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), planta que fabrica ascensores y escaleras mecánicas para mercados fuera de Japón. La torre estará operativa a partir de junio. Con un centro de I+D desde 2015 y una nueva planta desde el año pasado, AMEC utilizará la nueva torre para realizar pruebas y evaluaciones más avanzadas, lo que se espera que acelere el desarrollo de productos locales.
Nueva torre de pruebas | Nueva fábrica | |
---|---|---|
Nombre | Kiang Fah ("rozando el cielo" en tailandés) | - |
Superficie del edificio | 287 m2 (superficie: 3182 m2) | 4.800m2 (superficie: 14 400 m2) |
Estructura | Acero; 68,3 metros de altura (equivalente a un edificio de 15 plantas) |
Acero; tres plantas |
Finalidad | Desarrollo, diseño y evaluación de equipo ascensor | Fabricación de equipo ascensor (equipos de control, etc.) |
Funcionamiento | Junio de 2017 | Mayo de 2016 |
Inversión | 710 millones de bats tailandeses (2200 millones de yenes) |
AMEC desempeña un papel clave en el proceso de fabricación de ascensores y escaleras mecánicas que realiza Mitsubishi Electric para los mercados fuera de Japón. A fin de satisfacer la creciente demanda y responder a las necesidades de mercados específicos con funciones y diseños de productos personalizados, AMEC decidió mejorar sus capacidades de desarrollo e ingeniería mediante el establecimiento de un centro de I+D en octubre de 2015, además de ampliar su capacidad de producción en un 50 por ciento (hasta un total de 20 000 unidades) gracias a la apertura de una nueva fábrica en mayo de 2016.
La empresa decidió construir una torre de pruebas más alta para evaluar modelos de media y alta velocidad en respuesta a la reciente tendencia de construir edificios cada vez más altos, y a fin de desarrollar modelos especializados para el creciente mercado de las renovaciones. La nueva torre permite ampliar la gama de productos a verificar, incluidos modelos de alta velocidad. Con el refuerzo de las capacidades y recursos locales, AMEC espera reducir los gastos y los plazos de entrega.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.