PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3089

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric finaliza la construcción de una fábrica de imanes superconductores

Se espera que el aumento de capacidad impulse la venta de imanes superconductores

Versión PDF

TOKIO, 13 de marzo de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la finalización de la construcción de una fábrica de imanes superconductores en el Transmission and Distribution Systems Center de Ako, prefectura de Hyogo, Japón. La fábrica de Ako aumentará la capacidad de la empresa para producir imanes superconductores para su uso en sistemas de resonancia magnética (IRM), equipos de fabricación de semiconductores y otros dispositivos sofisticados. Las operaciones comenzarán de forma secuencial en el plazo de un mes. Mitsubishi Electric espera que las ventas de imanes superconductores lleguen a los nueve mil millones de yenes en 2021, lo que supondría un aumento de hasta el 70 % a partir de 2017, acompañado de un incremento total de la capacidad de producción de hasta el 60 %.

Representación de la nueva fábrica de imanes superconductores

Imán superconductor para una máquina de IRM

Como la demanda de servicios médicos avanzados continúa creciendo, Mitsubishi Electric estima un aumento del mercado global de IRM a una tasa anual del 6 % en un futuro próximo. La empresa pretende aprovechar esta tendencia ampliando su capacidad de imanes superconductores para responder de manera rápida a la creciente demanda local e internacional.

La fábrica de Ako, que está previsto que añada un 25 % de capacidad a las fábricas actuales de la empresa, presentará un equipo de producción avanzado, incluida una máquina de devanado de bobinas y cámaras de secado avanzadas. El resto de equipos que se añadirán posteriormente incrementarán la capacidad total hasta en un 60 % a partir de 2017.

Las grandes zonas herméticas al polvo y con aire acondicionado proporcionarán entornos amplios y limpios que optimizarán aún más la calidad.

Las oficinas e instalaciones de producción, anteriormente distribuidas en tres edificios en el Transmission and Distribution Systems Center, se integrarán en uno solo para mejorar la productividad.

Visión general de las nuevas instalaciones


  Ubicación     651 Tenwa, Ako, prefectura de Hyogo, Japón  
Superficie del edificio 1821,05 m2 (superficie total: 1917,30 m2)
Estructura Bastidor de acero, 2 plantas (segunda planta solo de oficinas), zonas herméticas al polvo y con aire acondicionado
Finalidad Fabricación, desarrollo y administración
Principales productos -Imanes superconductores
(para sistemas de IRM, equipos de fabricación de semiconductores, etc.)
-Modelos de desarrollo para imanes superconductores de alta temperatura
Funcionamiento Empieza a finales de marzo de 2017
Medidas ecológicas -El equipo de producción más reciente reducirá las emisiones de CO2 en 59,5 toneladas aproximadamente en comparación con las instalaciones ya existentes
-Luces LED en todas las zonas y control de iluminación por sensor de movimiento
-Aires acondicionados compactos de alta eficiencia
Medidas para una fabricación eficiente -Nueva máquina de devanado de bobinas (automatizada parcialmente)
-Pantallas digitales para supervisar los procesos, etc.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.