PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3084

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric ampliará la línea de módulos TFT-LCD de la serie Tough

Alta resistencia a vibraciones, extenso rango de temperatura de funcionamiento y ángulos de visión muy amplios

Versión PDF

TOKIO, 22 de febrero de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD de la serie Tough, un modelo WVGA para una amplia variedad de aplicaciones de construcción, vehículos agrícolas, fábricas y mucho más. El módulo, disponible en versiones de 7,0 y 8,0 pulgadas, ofrece una resistencia a vibraciones de hasta 6,8 G (siete veces más que los módulos tradicionales). Además, presenta un rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a 85 grados centígrados y una combinación sin precedentes de ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 170 grados. La venta de muestras comenzará el 31 de marzo a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color AT070MP11 de la serie Tough de Mitsubishi Electric

Se espera que el nuevo módulo satisfaga la creciente demanda del mercado de TFT-LCD que ofrezcan una gran resistencia a temperaturas extremas y fuertes vibraciones.

Características del producto

1)
Alta resistencia a vibraciones para aplicaciones agrícolas y de construcción
- Gracias a su alta resistencia a vibraciones de 6,8 G, siete veces más que los productos tradicionales (1,0 G), es ideal para equipos sometidos a fuertes impactos, como los vehículos agrícolas y de construcción, así como las máquinas de automatización industrial
2)
Durabilidad para entornos exteriores extremos
- Con un rango de temperaturas de funcionamiento líder en el mercado de -40 a 85 grados centígrados, frente al rango de -30 a 80 grados centígrados que ofrecen los productos tradicionales, es perfecto para su uso en exteriores y vehículos que se utilizan en ambientes extremos.
3)
Ángulos de visión muy amplios y altos niveles de brillo y contraste
- Los ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 170 grados garantizan una visibilidad excelente en instalaciones descentradas
- Alto brillo de 1100/1000 cd/m2* y alta relación de contraste de 1000:1 para facilitar la visibilidad en entornos con mucha luz

*AT070MP11: 1100 cd/m2, AT080MD11: 1000 cd/m2

Programa de ventas


  Producto     Modelo     Tamaño de
pantalla
    Resolución     Brillo
(cd/m2)
    Envío  
Módulo
TFT-LCD
de la serie Tough
AT070MP11 7,0 pulgadas WVGA 1100 31 de marzo de 2017
AT080MD11 8,0 pulgadas 1000 30 de abril de 2017

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.