PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3079
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Reduce drásticamente el tiempo y el coste de la inspección, y amplía la disponibilidad de los generadores
TOKIO, 25 de enero de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado un robot de inspección de 19,9 mm de grosor capaz de inspeccionar generadores eléctricos. Para ello, atraviesa el estrecho espacio entre el rotor y el estátor. De esta manera, ya no es necesario extraer el rotor. Gracias a este robot, se reduce el tiempo y el coste de las inspecciones, y se incrementa la disponibilidad y la fiabilidad de los generadores eléctricos.
Las inspecciones de los generadores tradicionales (que llevan a cabo profesionales cada cuatro años) tienen una duración aproximada de 34 días, en parte porque debe extraerse el rotor. Las empresas de energía eléctrica llevan tiempo buscando la forma de reducir dicho plazo y mejorar la precisión de estas inspecciones, con el fin de ampliar la disponibilidad de sus generadores. Gracias al robot de inspección ultrafino de Mitsubishi Electric, ya no es necesario extraer el rotor, de modo que las inspecciones se pueden completar en tan solo seis días. Asimismo, debido a su alta precisión, las inspecciones pueden realizarse con menos frecuencia en lugar de cada cuatro años. Esto libera a los operadores de la tarea de almacenar piezas que por el momento aún no necesitan. En definitiva, se espera que el nuevo robot de Mitsubishi Electric permita reducir los costes totales de inspección y mejore la disponibilidad y la fiabilidad de los generadores eléctricos.
Los robots de inspección tradicionales tienen un grosor aproximado de 30 mm y, por tanto, no pueden atravesar el estrecho espacio entre el rotor y el estátor de aproximadamente el 30 % de los generadores eléctricos de Mitsubishi Electric. El nuevo robot de inspección ultrafino de Mitsubishi Electric está diseñado para recorrer dicho espacio y realizar inspecciones precisas, en las que se incluyen la evaluación de la estrechez de la cuña del estátor, exámenes visuales detallados e inspecciones de aislamiento del núcleo. El robot incorpora un mecanismo de desplazamiento de propiedad que consta de una cinta de oruga y una placa lisa. Ambas piezas componen un perfil de 19,9 mm de grosor que emite un nivel de vibración bajo, lo cual permite recopilar datos de manera precisa. Puede inspeccionar todos los generadores de Mitsubishi Electric de medio y gran tamaño.
El mecanismo de percusión de propiedad del robot, que incorpora una cámara de pequeñas dimensiones, puede generar una fuerza considerable (diez veces superior a la de un mecanismo tradicional). En la prueba de percusión se emplea una tecnología de análisis de la vibración original para detectar de manera precisa cinco niveles de estrechez en la cuña del estátor. Esto supone un incremento de dos niveles, en comparación con los tres niveles que puede detectar un robot tradicional.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.